因此、我正在尝试使用一些非常动态的电源路由来设计小型嵌入式物联网器件。 希望下面的内容能说明我要做的事情。
该器件需要能够使用相同外形的可充电锂离子电池或不可充电锂电池。 这两节电池都是 CR2450格式。
两个器件的充电和电源输入将是5V USB 以及一个宽电压输入引脚(大约4至20 VDC)。 我计划通过两个二极管将这两个源并联放置、为 BQ24210的输入引脚(VBUS)馈送电压。 BQ24210 BAT 引脚将连接到 CR2450电池座的正极侧以及降压/升压转换器的输入、该转换器将为我的微控制器生成3.3V 电压。
现在、如果我没有在电池座中放置任何电池并且 BQ24210 BAT 引脚直接连接到降压/升压转换器的输入、BQ24210的行为将如何? 不同的问题:如果我向 BQ24210 VBUS 引脚施加15或20伏电压、BQ24210是否会用作降压/升压稳压器? 注意:我尚未设计降压/升压转换器、其功耗会因我较大的嵌入式系统的状态而有很大差异。
我之所以提出这一要求、是因为我希望 PCB 上有一个选项、即在 CR2450电池座的正极引脚处添加一个小二极管、以便我可以使用不可充电电池、并防止 BQ24210尝试对其充电、 但我希望保持外部宽输入电压能力。
谢谢!