This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200

Guru**** 2562080 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691708/ref200-ref200

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件: INA126

我使用 INA126 + REF200 (来自 TI)制造了一个电路、为 RTD Pt1000生成1V 至9输出电压。 此电路与 Arthur Kay 制作、测试和仿真的电路非常相似。 我的电路没有为我提供正确的输出。 我试图联系 Arthur 、看看我做了什么错了。 但是、我无法获取他的联系信息。 有人能帮我解决问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的。 随附原理图(布局)和实际电路的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错误地交换了 R 和 RG 的电阻器。 但是、我仍然应该得到接近6V 的输出。我得到的是0.62V!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    您能否仔细检查 REF200引脚。 引脚6应连接到 GND。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、
    我根本不使用电流镜、因此我想我们可以使用 NC 引脚6。 除此之外,INA126的引脚2和3处的电压差是我应该得到的:大约36mV。 即:[ RTD 分辨率@室温间的差异- 736欧姆(即电路中的 R 值)]* 0.1 mA。 它大约为36mV。 我认为问题是 INA126! 虽然根据我的计算、INA126的输出为170mV、但是增益应该大约为196。 输出电压应达到大约7.00V、但达到0.170V!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    REF200的引脚6与电流镜无关。 它是基板、必须连接到电路的最大负电位!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    在当前状态下(即引脚6未连接到 GND),我在 INA126的引脚2和3处获得正确的电压差。 问题似乎出在 INA126上。 问题在于 RG 为418欧姆、我应该得到 G = 200、因此我的差分信号36mV 应该被放大至大约7V、但 INA126输出保持在0.55V! INA126输出是否被限制在一个低输出电压上? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    我很难从原理图中得知、但我怀疑您违反了 INA126的输入共模限制。 您需要大约1.5V 的共模电压才能充分利用整个输出范围、否则您将使内部节点饱和、输出可能看起来是线性的、但增益错误。 我建议采用负电源或将 RTD 偏置到更高的共模电压。

    您可以使用此计算器快速确定我们大多数 INAS 的输入和输出限制: www.ti.com/.../INA-CMV-CALC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    是的、你是对的。 他超出了共模输入电压范围! 736R 上的100µA Ω 仅提供73.6mV……

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak、Hi Kai、

    大家都是完全正确的。 昨天晚上、我刚刚将 INA126连接到双电源(+/- 10V、并将 REF 引脚连接到 GND)、这个问题现在已经解决了。 现在、我将按预期获得正确的输出。 唯一的问题是我的输出漂移为7.00V 至6.930V 并返回到7.20V! RTD 是否可以自发热? 我怀疑,由于自发热会导致阻力一个方向增加。 在我的情况下,输出会下降,然后上升! 有什么想法吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    您的工作温度范围是多少? 系统中几乎所有的东西都会随温度漂移、包括 INA126的失调电压、偏置电流和增益误差。 由于您以相对较高的增益运行、这将使该漂移的影响更加明显。 但是、对于单个源、200mV 是很大的误差。 您可能会看到温度漂移最初由 INA126主导、然后 RTD 自发热开始。 我不确定您是如何测量的、但如果您尚未测量、您可以尝试单独让 RTD 承受温度变化、同时使电路板保持恒定温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    现在、我要在室温下测试这一点。 我可以在室测量中看到这种波动。 我要在电路中添加输入共模/差分滤波器。 但是、我不确定噪声是该波动的来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INA126本身应该在输出上贡献~600uVrms 或3.53mVpp。 由于电缆长度如此长、取决于您的环境、您可能会在输入端耦合额外的噪声。 此外、最好在电源引脚上放置旁路电容器、以滤除可能通过电源传入或耦合到电源线上的任何噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您完全正确。 我将添加输入滤波器、然后添加 PS 旁路电容器、再添加输出滤波器。 来测量每个参数的影响。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    如果是 PT1000的自发热导致的、则可以通过相同电阻的金属膜电阻器更换 PT1000、从而轻松检查。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    可以了。 谢谢。 我在 INA126的输入上添加了针对差分和通信噪声的 LPF。 输出稳定得多。 接下来,我将为 PS 噪声添加旁路电容器,以查看更多改进。 我想我的问题现在已经解决了。 谢谢 Kai、谢谢 Zak、谢谢 Marcoo。