This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PD 桶形插孔应用和 TPS65251

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682747/tps23751-pd-barrel-jack-app-and-tps65251

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS65251

请告诉我这是否有意义。 这来自我客户的电子邮件:

在该 POE PD/反激式器件 TPS23751上,有一个桶形插孔功能。  查看参考设计:

http://www.ti.com/lit/ug/slvu754a/slvu754a.pdf

我正在考虑将该桶形插孔用于其他项目。  我们希望将此卡用于电器 CPU 模块方法、然后我们将有一个用于电压输入的接头。  

因此、PD 和 TPS65251的共机箱电压 将为+24V。  我注意到控制器(看起来也是参考设计)支持24V 电压。  如果我使用它并将电压输入到 PD 上的桶形插孔输入、那么这是否会使 PD 不允许 POE 协商、从而使桶形插孔输入具有优先级?  

如果是、这可能会为我们节省一些额外的电路和电路板空间、以支持产品的额外使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    没错、此 EVM 使用 TPS23751的 APD 功能。 它将适配器(支持24V 电压)优先于 PoE、以便为直流/负载供电。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户在查找 TPS23751PWP POE 参考设计中使用的两个 LinkCom 变压器的库存时遇到问题。  P/N 是 LTC0266-50和 LDT0666-50。  您能推荐一个我们可以从中获取一些信息的来源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对于电源变压器、您可以考虑 JA4456;对于栅极驱动变压器、您可以考虑 PA0184。

    此致、

    达尔文