This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:对波形有疑问

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681689/bq24192-doubts-about-waveforms

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ24190

大家好、

我对"BQ24192EVM"板有疑问。 以下波形是我在引脚4 STAT 的测量值。 根据规范、当发生任何故障数字情况时、bq24190中的 STAT 引脚、bq24192以1Hz 的频率闪烁、但测量的频率不匹配。 这是针对 bq24192的正常设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    这不是该波形的预期结果。 您能给我提供有关您的设置的更多信息吗? 具体而言:
    1.您的上拉电阻是设置为 VBUS 还是 VSYS?
    2.是否有电池或电源表连接到 BAT?
    3.您要测试的故障状况是什么?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    电压高的是 VBUS。
    2.不包括负载和电池。
    3.当充电 IC 没有任何负载时、我想测试 STAT 操作、因为该操作是我的编程参考。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我能够像您看到的那样重新创建12Hz 波形。 当充电被禁用/完成时、STAT 引脚为高电平、而当充电被启用时、STAT 引脚为低电平。

    在这种情况下、BAT 引脚的电容器充电至充电电压限值。 充电时、STAT 引脚为低电平。 一旦 VBAT 达到这个完全充电限值、充电被禁用并且 STAT 引脚变为高电平。 BAT 上的电容器耗散电荷、VBAT 下降。 一旦 VBAT 达到电池再充电阈值以下、充电将再次启用、STAT 引脚变为低电平。 对于 EVM 上的默认电容器、该周期的频率为12Hz。

    我们的波形之间的唯一区别是、在我的测量中、STAT 引脚在大约3V 至0V 之间交替变化。 STAT 引脚在您的测量中看起来具有直流失调电压。 我的测量值在 TP10 (STAT)上、您能否确认测量的来源?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我以另一种方式提出问题。 在规范中、STAT 引脚的描述为"当发生任何故障数字情况时、bq24190、bq24192中的 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁"。 我专注于"1Hz"。 为什么我测得波形的峰值和谷值时间不相称、并且描述中没有1Hz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    在无电池的情况下、STAT 引脚将具有一个12Hz 的方波、并且没有故障。 在我的测试中、我通过短接 J6强制出现热故障。 执行此操作后、STAT 引脚方波更改为12Hz。 在您的测试中、您尝试触发哪个故障条件?

    至于信号的振幅、预计会出现大约2.5V 的方波。 在上拉电源轨上、有一个串联电阻器和二极管会导致压降、这就是 STAT 引脚处于该振幅的原因。

    谢谢、
    John