This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:平衡相邻电池

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692582/bq76930-balancing-adjacent-cells

器件型号:BQ76930

我们使用了两个 BQ76930来监控18对操作系统单元。 为了控制这两个 IC、我们使用了 STM32f4微控制器。 我们能够读取所有电压并分别平衡每节电池,但当我们尝试平衡所有18节电池时,IC 开始平衡所有电池,然后停止平衡它们。 有什么想法为什么会发生这种情况? 当我们尝试平衡非相邻电池(如第一个、第三个、第五个...)时  它起作用了。 我们还尝试仅平衡相邻的电池(第一和第二,或者第二和第三),它没有按预期工作。 发生这种情况时、IC 不会进入运输模式并保持完全正常工作、我们仍然可以读取所有18节电池的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thales、您好!

    您是否有要查看的原理图?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 madee2e.ti.com/.../slave.pdf 的回忆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thales、您好!

    这是因为您无法平衡相邻电池、因为您超出了每个引脚的内部绝对最大值约为3.6V。 阅读9.5节中的本应用手册。

    www.ti.com/.../sluub41.pdf

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们以前在 bq769x0页面上没有找到此 pdf。
    Thales