This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:bq25895 / BHOT 和 BCOLD 位

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691982/bq25898-bq25895-bhot-and-bcold-bits

器件型号:BQ25898

您好!

在第9.2.5节中、有 BHOT 和 BCOLD 位、但我在寄存器映射中找不到它。 和 冷/热热热热敏电阻比较器(升压模式)在第11页中、它显示 REG01[5]和 REG01[7:6]、但 REG01似乎与冷/热温度阈值无关。 请告诉我正确的信息。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    升压模式的冷/热热热热敏电阻比较器阈值是固定的、如电气特性表中所示。 "REG01[5]= 1"和"REG01[7:6]=10"为排印错误、有关 BHOT 和 BCOLD 位的说明将在下一修订版 d/s 中删除 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我理解这些描述是拼写错误。 然后在第26页中、它表示"通过将 BHOT 位设置为11来禁用升压模式温度"、但在 bq25898上无法禁用。 我的理解是否正确?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 bq25898无法禁用升压模式温度。 谢谢!