This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:导致 ALERT 被置位的保留位

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687572/bq76920-reserved-bit-causing-alert-to-be-asserted

器件型号:BQ76920

我正在使用 BQ7692003PWR、当调试 SYS_STAT 寄存器的位6时、该位被置为有效。  该位标记为 RSVD、但由于我没有逻辑来清除它、因此它会将警报线路置为有效。  我在检查寄存器以解决该问题时已开始将其清除。  我想知道该位指示什么、如果我对此完全感到不安、则该位被置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    当您向任何 SYS_STAT 位写入1时、它们将被复位、但写入"0"不会执行任何操作、事实上该 ALERT 引脚仍被设置为高电平是另一个指示器正在重新写入。 请检查 SYS_CTRL2寄存器以确保您不会写入保留的任何位、因为这些位可能会导致 SYS_STAT 中的位6变为高电平。 如果您没有在 SYS_CTRL2中写入这些位中的任何一个、那么该器件也许会发生故障、并且您可能会遇到不同的问题。

    谢谢

    Miguel