This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 降噪网络和有关 PSRR 改进的其他问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS7A49, LME49600, OPA1622, LM317, TINA-TI, LM337, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683879/noise-reduction-network-for-ldo-and-other-question-regarding-psrr-improvement

主题中讨论的其他器件:TPS7A39TPS7A49LME49600OPA1622LM317TINA-TILM337OPA1612

尊敬的 TI 社区:

我使用您的 LDO 已有好几年了。

我的第一个选择是 TPS7A4701/3301、TPS7A49/30和 TPS7A39 (一个封装中的双稳压器)。

我在许多地区找到了一些有关提高 LDO 性能的文章、包括噪声、PSRR 等

这些文章如下:

我的问题是:

-我是否可以将这些减排网络用于上面列出的稳压器? (正面和负面)、我阅读了这篇文章、我认为上述所有 IC 都是可能的。
-如果我可以调整这些网络,那么如何计算 RC 值以获得良好的折衷? 我应该使用哪些 LDO 参数来计算所有值?
-有什么缺点(不包括在反正切和成本以及解决方案尺寸中提到的启动时间),我还应该关心什么?

我的设计非常类似参考、并遵循设计说明。

根据第二篇文章、我有关于提高 LDO 输入 PSRR 的问题。

我的 PSU 如下所示:

IEC 进口滤波器->环形变压器(高质量)-> CRC 缓冲器以抑制 Trafo 谐振->桥式整流器后跟 CRC 滤波器(通过小值电阻器连接两个大储能电容器)-> LDO ->负载。
在 PSRR 或整体性能方面是否有机会改进此设计?

我将这些 LDO 用于音频应用、其中包括为 DAC IC (或 SPDIF IC、DE/MUX 等数字 IC)或运算放大器(包括高电流类型、如 OPA1622或 LME49600)供电。
因此、我希望在这些应用中实现最佳性能。

根据 Maxim 设计说明、最好将另一个 LDO 作为前置稳压器、但该解决方案会占用一些空间并产生明显的成本。
可能还有其他一些方法需要考虑?

感谢您的帮助和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    您计划使用的运算放大器具有如此高的 PSRR、因此我认为、如果需要的话、根本就不需要太多的电源滤波。 有时、在 LDO 前杀死最高频率的 π 型滤波器会有所帮助。 100µF 一个10µH Ω 扼流圈和两个 Ω 电容器来形成一个 PI。 在扼流圈上串联一个1R 电阻器以抑制任何谐振、并将470n 电容器(箔片、X7R)与100µ Ω 电容器并联。 采用具有足够额定电流和尽可能高共振频率的扼流圈。 非常高效的是5孔铁氧体作为扼流圈。 它们提供非常高的低频电感(arround 10µH)、即使在100MHz...1GHz 范围内也具有非常高的欧姆。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我应该将您的滤波器放置在我的 LDO 输入端吗?
    我在上面建议的那些东西呢?

    BTW I 读出的是跟踪前置稳压器、它是否会产生任何差异? 此电路的主要优势是什么?
    我看到了一些器件、但几乎所有这些器件都是基于两个 LM317 reg 构建的。
    可以从两个 TPS7A4701/3301构建该器件(如果它将有所改进)。

    这些电路呢?
    我假设对于更高的电流、我需要使用扩散晶体管(或达林顿晶体管)。

    www.edn.com/.../Simple-circuits-reduce-regulator-noise-floor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    是的、在 LDO 输入端。

    一些数字:

    假设您使用 LM317生成+15V 电源。 它产生0.003%的15V 噪声、使得450µVeff Δ Σ 在10Hz...10kHz 频带内。 在调节引脚上使用去耦电容可将此噪声降低约10倍、从而使45µVeff μ V。 现在获取具有100dB PSRR 的 OPA1622。 PSRR 将此噪声降低至输入参考电压为450pVeff。 OPA1622引入2.8nV/SQRT (Hz)的噪声电压、在10Hz...10kHz 频带中产生大约280nVeff。 这比 LM317通过电源引脚引入的噪声高620倍。 那么、您是否真的认为有必要降低电源噪声?

    或者采用 LM317的纹波抑制。 假设 LM317输入端有1Veff 的120Hz 纹波来自桥式整流器后面的大存储电容器。 LM317的纹波抑制约为60dB、因此 LM317输出端的电压为1mVeff。 OPA6122在120Hz 时的 PSRR 为130dB、使得320pVeff 以 OPA6122的输入为基准。 因此、120Hz 纹波比 OPA6122的本底噪声小880倍。 您是否确实认为有必要改善稳压器的纹波抑制? :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。

    我以前听说过、我正在寻找一个超致命电源部分。
    尤其是当我们看一下 OPAMP PSRR 和 LDO PSRR 时。

    但 PSRR 会随频率的变化而变化。
    我还认为、根据我的帖子中的第一篇文章、我可以轻松提供两个附加的无源元件来改善某些领域的 LDO -这几乎不会给我带来任何成本:)
    我甚至可以承受两个稳压器(相同类型)的串联级联。

    在您看来、我应该注意什么? 如果我的电源正常、该怎么办?
    PCB 设计?
    我一直很喜欢为音频设备提供良好的电源、因为这很重要。

    您能告诉我跟踪前置稳压器的电路吗? 它们的主要优势是什么?
    我看到、它们在几年前非常流行、当时的超便极 LDO 非常昂贵。

    我还使用了 Schaffner 进口过滤器(低电流型号),FN-2090型,是一流的产品:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    我在上面做的小计算对于整个音频范围有效。 因此、没有任何需要改进的地方。 但是、正确的是、在较高的频率下、OPAMP 的 PSRR 和线性稳压器的纹波抑制会以大约-20dB/十倍频的斜率下降。 这就是我建议在 LDO 前面使用 π 型滤波器的原因。 作为一个2极滤波器、它将阻尼提高了40dB/十倍频、并且在较高频率下完全补偿了 OPAMP 和稳压器阻尼的减少。 同样的效果是在您的链接中所示的 LDO 前面有两个级联 RC 滤波器。 "my"π 型滤波器的优势是、负载电流导致的压降更小。

    对于高频抑制而言、级联稳压器并不是一个好主意、因为与脂肪调节晶体管并联的巨大寄生电容使得所有高频噪声都从输入直接分流到稳压器的输出。 只有在频率低得多的情况下、稳压器级联才会受益。 但在该频率范围内、没有问题。

    在我的设计中、我通常在 OPAMP 的电源引脚处添加一个 RC 滤波器。 在增益极高的功率级中、甚至还有一个 RLC 滤波器。 我认为它们非常有用、因为它们不能抑制高频电源噪声、但也可以通过隔离其他 OPAMP 电路负载电流变化的电源电压来稳定 OPAMP 电路。 电阻器还可最大限度地减小电源滤波的接地回路电流、从而使接地平面不受电源噪声的影响。

    我从未使用过跟踪前置稳压器。

    在音频应用中、信号接地可能是最苛刻的问题。 请记住、您具有高达100dB 或更高的电源抑制和60dB 或更高的纹波抑制。 但您没有任何接地噪声和接地电压抑制! 因此、您的电源线滤波可能很糟糕、没有任何不良影响。 但是、不当的地面管理会彻底破坏您的使用。 它是信号接地、您必须留意它。 电源电压不是很高... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复:)

    您可以查看一下这个吗?

    www.analogue.com/.../AN-1120.pdf

    有一些描述是我感兴趣的点:)
    根据这种 PDF 级联的 LDO,PSRR 在较低频率(高达1MHz 甚至更低)方面会有一些改进,但仍然是一个改进:)

    他们还讨论了预/后滤波器、可以查看一下吗? 它们建议的滤波较为简单。
    BTW 如果我要使用预滤波器(您的选项或 AD 选项)、我是否仍应使用 CRC 滤波器? IM 使用4700uF - 2.5R - 4700uF 配置。

    运算放大器电源引脚上的 RC/RLC 滤波器? 什么配置?
    我在每个电源运算放大器引脚处使用10uF 钽电容器(固态或聚合物)+ 0.1uF 陶瓷+ 1000pF 陶瓷电容器。
    您建议什么价值? 10R、甚至更多? 我的设计中有10个运算放大器、因此我可以负担一些电阻器或面包、以使我的电源更好、我认为面包会更好(较小的压降、因此我将最大程度地扩大我的动态范围)。
    因此,我需要所有运算放大器都有20个,以确保一切都很好:)

    我想让信号接地和电源接地(就像直流/直流转换器一样)具有将它们连接在一起的信号接地点(我假设储能电容器是将两个接地连接在一起的最佳位置、或者我应该将它们连接到其他位置吗?)。

    如果我为运算放大器和音频输入使用信号接地(所有反馈电阻都连接到接地、LPF 等)。
    LDO 反馈和降噪电容器应使用相同的信号接地? TI 建议对于其低噪声 LDO (如 TPS7A4701)、对于直流/直流转换器、建议采用相同的布局。

    我将构建4层电路板、以便为信号接地备一个内部层、为电源接地备另一个内部层。
    但我对功率运算放大器负载有疑问、我将驱动一些重要负载(耳机)、因此唱机插座(插孔)接地应返回到电源接地或信号接地? 或者、可能应该将唱机插座用作将它们连接在一起的一个点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    当您使用单点将接地连接在一起时、请仔细检查电路板布线(使用分离接地(信号接地、电源接地)。 您希望避免任何具有动态信号的走线穿过接地分割线。 穿过接地分离的信号的返回必须采用更长的路径才能通过单点连接返回、从而增加电感。 我已经看到很多开关稳压器设计的动态信号(电流反馈、电压反馈、同步时钟)超出了接地分割范围、并且遇到了更多的测试/集成问题、并且性能低于一些仅在电路板上具有单个接地的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric。
    我不使用任何类型的直流转换器(升压/降压/逆变器)、因此我认为拼接地可能是一个好主意。
    尤其是当我构建一个4层板时、当一个内层为电源、其中一个将为接地(假设信号、在信号布线的正下方)时、整个区域将由铜(内层)填充。
    第三层将用于供电。
    底层可能是我的电源 GND、整个电路板区域将填充铜、可能不需要在底层或内层进行任何布线、因此我可以将其用于这些目的。
    无论如何、我的设计并不复杂、大多数甚至所有走线都可以在没有任何过孔的情况下轻松布线(不包括内层 GND 和电源的过孔)。

    由于敏感运算放大器引脚上的杂散电容(我将移除该区域的铜)、因此我将尝试尽可能使接地层保持连续。
    这就是我选择4层 PCB 的原因-如果我在这种情况下的想法是正确的、那么处理接地电流和返回电流应该更容易。

    那层叠又怎么样呢?
    连接点将位于储电容器之间。

    BTW Eric、您是否可以查看我的第一篇帖子并回答我有关这些文章和前置稳压器电路的问题?
    很难找到任何正确的答案、并且来自 AD 文档的建议未被广泛使用、因此我想知道我是否应该将其用于 TI LDO、这是否值得我努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    链路中的低通滤波器是简单的 π 型滤波器、添加了缓冲器、可提供足够的损耗来抑制 π 型滤波器的 L 和 C 谐振。 这些缓冲器具有与 L 串联的电阻相同的效果。但负载电流导致的压降更小。 我认为 LDO 前面的 π 型滤波器是一个很好的主意。 但在大多数情况下、并不真正需要 LDO 后面的 π 型滤波器、除非您有一个具有 GHz-OPAMP 的 HF 应用。 就音频应用而言、简单的 RC 滤波器就足够了。 100µ 实际应用、可选择10...100R 与10...10 Ω 组合。 铝电解电容器足够大、尤其是当您将它们与100...470n X7R 并联时。 在麦克风放大器、RIAA 前置放大器等具有极高增益的功率级中使用。额外的10µ Ω 扼流圈会很有用。 此外、这些简单的电容乘法器电路如下所示:

    www.electronics-notes.com/.../capacitance-multiplier-circuit.php

    非常有用。 这些是最先进的去耦电路、可用于提供极高增益的级电源线。

    当涉及信号接地和电源接地的分离时、我完全同意 Eric 的说法。 即使使用线性稳压器、也不建议将电源接地和信号接地分开。 如果 OPAMP 电路的去耦电容器未直接连接到反馈电阻器的信号接地、则去耦电容器将失效。 使用仅远程连接到信号接地的电源接地与使用具有20cm 长导联线的去耦电容器相同。 如果您在4层电路板中使用多个不同的平面来实现电源接地、信号接地、即。您将添加如此多的杂散电容和随机电感、从而使接线阻抗变得复杂、并显示高阻抗最大值和最小值。 这是将音频应用转变为多模式振荡器的最佳方法。 :-)

    使 OPAMP 电路正常工作的最佳方法是使用实心接地层。 该接地层必须连接到线性稳压器的 GND 引脚彼此相连的位置。 将每个 OPAMP 连接到此接地层、或者换句话说、去耦电容器的接地引线和反馈电阻器的接地引线应连接到此接地层、靠近 OPAMP。 为了处理共模噪声、即印刷电路板不同位置的接地电位差、请使用平衡信号。 大型音频混合控制台(Makie 混频器等)正在使用此概念。 它们没有电源接地和信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    我有另一个关于 π 型滤波器的问题。

    您能否描述与 AD 解决方案相比、π 型滤波器的性能? 由于值 L 较低,该值可能会变小:)

    另一个问题是、如果我将对 OPA 使用 RC 滤波器、那么我将引入压降(并稍微影响动态范围)、但它会使我的电源具有高阻抗。

    也许我应该使用 L 而不是 R? 或者两者(R IN 与 L 串联)、这是怎么回事?

    我是否应该对所有运算放大器使用通用 R/L? (然后、我需要每个电力线都打开)或者我是否应该使用专用的电源线? 每个运算放大器两个 Filer。

    我将在我的应用中包含预滤波器、但有一个问题、它何时开始工作? 大多数稳压器 PSSR 在10kHz - 100KHz 范围内变得越来越低。

    此时、我使用的是我之前使用的后置 CRC 滤波器、来自我的重新密封电容器、如何将我的低值电阻器替换为扼流圈/电感器(更小的压降、也许更好的性能)、您能就此向我提出建议吗?

    CRC 是最简单的解决方案、工作正常、但可能还有其他问题需要解决? 我每行使用2个4700uF。

    阅读有关降噪网络的广告文章后、我将在我的 LDO 设计中尝试使用它。

    但我仍然不确定跟踪前置稳压器、观点通常是积极的、但几乎所有设计都建立在 LM317上、该器件已使用了将近50年、如果可能、以较低的频率获得一些 PSRR 会更好:)

    我有另一个可能不常见的问题、但我在 LT3042中看到了这些电路。

    其中一个建议的设计是使用外部高性能电压基准、我在这里的构思是:

    -它是否提高了1/f 范围(10Hz 及以下)内的 LDO 性能?

    -或 LDO 仅用于提高 LTC6655的电流能力?

    或者、这是双赢的情况、使用这种电路将会改善这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    TI 的一些数据表和应用手册中还提到了使用前馈电容器和电阻器在降噪网络上的 ADI 博文。 请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../sbva042.pdf

    以下是有关 PSRR 和 LDO 噪声的更多 TI 应用手册:
    www.ti.com/.../slyt202.pdf
    www.ti.com/.../slyt489.pdf

    Maxim 应用手册中有关使用输入滤波或其他串联 LDO 的想法将有助于减少从 LDO 输入到输出的噪声量。 但是、要在 LDO 中获得指定的 PSRR 性能、通常需要1V 的余量:VIN - Vout = 1V

    π 型滤波器用于在两个方向上进行滤波。 它们在射频设计中很常见、在这些设计中、电源噪声被过滤到射频组件中、而高频射频信号被过滤掉、不会经过 LDO。 如果输入源与 π 型滤波器的第一个电容器之间有足够的电感、则 π 型滤波器实际上也可以是2级 LC 滤波器。 如 Kai 所述、确保所有高 Q 电路均已正确阻尼。 以下是有关滤波电源输入滤波器的白皮书: www.ti.com/.../snva538.pdf

    我还建议您进行一些计算、以确定您的设计的实际噪声规格。 然后、您可以将其作为工程设计而不是科学实验来对待。 如果您的要求是最佳的低噪声性能而不进行量化、则很难在设计上做出权衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    在两种型号中、L 相等、但与 L 串联的 R 不同。 您可以自行运行 TINA-TI 仿真、以了解这两个概念的区别。

    OPAMP RC 滤波器中的 R 增加了仅低于转角频率的电源阻抗。 使用100R + 100µF Ω 时、转角频率为16Hz。 当然、如果您具有非常高的负载电流或电源电流、则必须考虑该滤波器 R 上的压降。

    每个运算放大器应在电源线路中具有自己的 RC 滤波器、因为使用电源滤波器的想法是使运算放大器彼此去耦。 通常、您可以为双路运算放大器使用一个 RC 滤波器。

    LDO 前的 PI 编译器的转角频率不是很重要。 其理念是改善高频下的纹波抑制。 因此、采用谐振频率至少为 OPAamp 单位增益频率的4µ7 10µ Ω...0 Ω 扼流圈、对于 OPA1622、该增益频率约为10MHz。 π 型滤波器的滤波电容(此处为第二个电容)应约为桥式整流器存储电容的1/10。 220µ、对于2200µ μ F 存储电容器、μ F 足以用于 π 型滤波器。 10µH + 220µF Ω 的转角频率为3.4kHz。 为了防止振铃、需要 R >= SQRT (2L/C)= 0R3的串联电阻。 如果采用标准铝电解电容器、则该值在220µ μ F 电解电容器的 ESR 范围内。 因此、无需额外的串联电阻。 如果您将220n...470n X7R 与220µ μ F 电解电容器并联、并为10µ Ω 扼流圈采用5孔铁氧体扼流圈、您将得到一个 π 型滤波器、该滤波器在高达100MHz 的范围内显示5kHz 至100MHz 的美丽阻尼。

    您描述的 CRC 滤波器在为无法使用稳压器的功率放大器供电时非常有用。 但在具有稳压器的应用中、LDO 前面的 CRC 滤波器毫无意义。 要220µ π 型滤波器、只需将10µ Ω 扼流圈和 Ω 电容器放置在桥式整流器的存储电容器后面。

    我绝对不需要使用此 LT3042/LTC6655-5 thingy 或跟踪前置稳压器或任何其他外来物品。 记住我上面的小计算。 使用高性能运算放大器时、您有如此大的余量、因此不需要这样做。 只需在输入端采用一个带有上述 π 型滤波器的 LM317/LM337对、在每个运算放大器的电源线路中使用合适的 RC 滤波器、您就可以忘记这些电源噪声和纹波抑制问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric 和 Kai。

    那么我需要选择吗? 设计中的降噪网络或前馈电容器?
    在这种情况下、没有选择同时放置这两者?

    我问 Maxim Note 和跟踪前置稳压器的原因是采用比较简单的方法(不包括成本)来改善 PSRR、但 LDO 的串联效应相当差。
    我正在阅读有关跟踪常规前的内容、我发现这很有用、但我仍有一些疑虑。

    "它不*向第二个稳压器提供相对于输入接地的稳压电压。 相反、它会在第二个稳压器上保持恒定电压。 这是一项微妙但重要的改进:第二个 reg 的两端具有恒定电压、因此它内部的误差放大器仅处理负载调节。 线路调节问题-处理传入噪声-完全由第一个稳压器负责"

    我很好奇、今天甚至很重要、因为大多数电路都是在几十年前推出的、而 LM317和 LM78xx 只是一款经济实惠的稳压器。

    根据 Kai Post。

    因此,为运算放大器供电的 RC 滤波器是一个好主意,但我只需要计算转角频率,我认为越低越好:)?
    我可能会使用10R + 10uF =~ 1.6KHz。

    您会不会这么亲切、向我展示您曾几次提到过的这些扼流圈吗? 滤波器的性能看起来非常好。

    我问的是具有外部电压基准的 LT3042、因为它改善了1/f 噪声、可能还有一些其他参数、但无论如何这一点都不重要、LTC6655是高性能电压基准。
    问题在音频应用中、1/f 是否重要? 我看到了一些具有 REF 的 ADC 设计与低1/f 电压基准源的速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    我要从法斯特因取一个06h 系列的扼流圈:

    www.fastrongroup.com/part!show

    1/f 噪声通常在音频应用中没有问题。 在频率低于100Hz 时、OPA1622的 PSRR 为140dB。 如果这不足以满足您的需要、那么什么都不够用。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai

    SMD 外壳中是否有06 H 电感器? 还是替代解决方案?
    我正在寻找可以在慕斯或 Farnell 轻松获得的产品:)

    那么、除了我的问题之外、我还应该考虑什么呢? 有什么建议吗?

    BTW 这可能是个愚蠢的问题、但如何计算输出电容器的"正确"值?

    假设我将 COUT 的建议值置于 LDO 输出端、但它几乎总是跟在另一个大电容之后、哪个电容值可能会有所不同-我在这里的问题是它的放置原因或"它们"是如何选择该值的?
    对我来说、在许多情况下、它看起来像是盲人工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    我有一个问题,我真的应该关心 SRF 吗?

    如果我的 OPA 在 X MHz 时具有单位增益、那么我应该选择与它匹配的值(甚至更高的频率)。
    我看到10uF 的扼流圈具有类似的 SFR (10-20MHz)、但有些具有类似100MHz 的更高 SRF。

    如果我想构建高性能 π 型滤波器、并且要处理非常高的频率、我假设 SRF 很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    SMD 中还提供5孔扼流圈。 Würth 具有以下特性:

    katalog.we-online.de/.../WE-SUKW

    还有许多其他配电盘具有这些铁氧体扼流圈。 搜索"6孔扼流圈"或"UKW-扼 流圈"或类似产品。

    SRF 对于混合模拟数字应用非常重要。 此外、5孔扼流圈可提供非常高的饱和电流、因为"绕组与铁氧体体积"的比率非常低、这会使铁氧体中的磁通量也非常低。 与标准多绕组扼流圈相比、饱和的电流要高得多。

    LDO 的输出电容值应在制造商建议的范围内。 无需将 LDO 的输出滤波电容增加到极值。 许多"高端"音频开发人员都是这样做的。 但这与良好的工程无关。 设计放大器更是一种例程行为。 他们只使用由一群处女在满月之夜手工制作的零部件。 这些工程师不遵守规则、他们的意图是打破规则。 他们称赞他们的产品是无与伦比的原稿。 您无法与他们讨论、因为他们不想讨论。 他们只会宣传...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai:)

    如何使用类似这样的“经典”扼流圈:

    滤波器? 或者、我应该听从您的建议吗? 顺便说一下、您是否会非常亲切、并向我提供有关这些滤波器性能的更多信息?
    我将在扼流圈/铁氧体(低 ESR 类型)后面放置1000uF 电容器、如果需要、我将串联阻尼电阻器。

    我问过您 LDO 输出电容器、因为 LDO 稳定性的范围在1uF 到100uF 之间变化(有时 制造商建议混合使用电容器、例如、 陶瓷+钽电容器)。
    但是、该范围通常被视为稳定性选择、而不是性能(甚至成本比)、我想放置更大的东西、比如100-1000uF。
    我看到、在输出端使用更大的电容器(1000+uF 甚至10K)的设计也可能会如此。
    那么、如果我的 LDO 在10-100uF 范围内保持稳定、那么没有什么可以从中受益的呢?
    我正在为所有运算放大器使用本地储能电容器(不是为所有运算放大器使用互大电容器、而是为每个运算放大器使用专用的10uF 电容器)。
    正如您所说的、大多数音频设备的设计很差、甚至没有适当的知识。
    因此、有许多问题和事项需要再次澄清或学习。

    在您之前的帖子中、您告诉我、在 LDO 前面使用时、我不应该考虑 π 型滤波器的截止频率。
    这里的问题到底有什么关系? 成本、解决方案尺寸?
    我知道 SRF 会变化、更低的扼流圈会实现更高的 SRF、我还应该关注电流(就 SRF 而言、更低的电流扼流圈有时会更好)。

    我对钱不是很在意,因为 π 型滤波器的大部分成本都将以扼流圈为导向:)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    有两种方法:您可以相信自称的专家会将10,000µF μ F 电容器放置在 LDO 的输出端。 如果你真的相信它们,那么你必须采用100,000µF,因为它必须比10,000µF 更好,很明显。 或者您相信自己的大脑和数字。

    按照我在线程开始时进行的简单计算、计算最差的情形。 然后、您知道需要多少纹波抑制以及需要多少滤波。

    在 LDO 的输出端放置一个100,000µF μ F 电容器并不是很性感。 这是一个绝望的白痴会做的事情。 但是、用最小的输入实现最大输出是很性感的。 相信我、音频应用中的 LDO 输出端并不真正需要100,000µF……

    我看到过非常昂贵的音频混合控制台、它们在运算放大器上只有100N 个去耦电容器。 根本没有 π 型滤波器和其他东西。 但具有高增益的麦克风放大器的设计要更加仔细。 这是正确的方法、可以执行实际需要的操作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我使用的运算放大器和 LDO 数据表、最好构建能够在上面10-100KHz 范围内工作的 π 型滤波器。
    以消除由于 LDO 和 OPAMP PSRR 性能(在较高频率下较低)而产生的任何纹波。

    我将继续了解您的知识、我将构建您建议的 π 型滤波器。
    我假设您所提议的铁氧体磁珠性能将优于 SRF 为10-50MHz 的典型4.7-10uH 扼流圈?

    BTW 在我的应用中、我是否应该关心压路/未压路扼流圈/EMI 滤波器?
    因为有很多扼流圈和滤波器可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    我认为桥式整流器后面的电源存储电容应为2200... 4700µF。 LDO 前面的 π 型滤波器应具有220µF μ F。 使用屏蔽式4µ7 Ω 扼流圈时、转角频率约为5kHz。 这是可以的。 如果您采用具有正常 ESR 的标准220µF Ω 铝电解电容器、则无需添加串联电阻来抑制谐振。

    除了此 π 型滤波器、您还应在数据表要求苛刻的 LDO 输入端添加陶瓷电容器。 220µF Ω 的 ESR 还有助于抑制这两个电容器的并联谐振。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。
    我可以问您、为什么要移除其中一个储能电容器?
    几个问题、我是否应该使用陶瓷/薄膜旁路储能电容器? 您说过、我应该在使用小型陶瓷/薄膜的扼流圈之后旁路电容器、建议是否仍然有效?

    OFC I 将在 LDO 的输入引脚上使用10uF 电容器(如果需要使用0.1uF 陶瓷电容器以提供更好的去耦)。
    如果我要使用220uF 电容器、则阻尼扼流圈所需的电阻将接近。 0.2R、我对吗?

    关于 SRF 的问题、如果我选择具有足够高 SRF 的扼流圈、那么该扼流圈在我的应用中将表现得更好? 我是对的吗?
    您在上一篇文章中说过、我应该至少在运算放大器单位增益带宽开关区域使用具有 SRF 的扼流圈。
    因此、我选择了具有50MHz SRF 的扼流圈、因为我使用的是 OPA1612等带宽相当宽的运算放大器(~ 40MHz)。
    这是一项非常艰巨的任务、需要找到具有高 SRF 的扼流圈、该扼流圈能够通过高电流、并且具有相当高的价值(超过1uH)。

    如果 SRF 在这里很重要、那么我可以选择2.2uH 甚至1uH 的更低 uH 扼流圈、并使用更大的电容器(例如470uF)
    在1-10kHz 转角频率范围内的东西将很适合我。

    我有另一个关于储能电容器的问题、ATM 我使用的 ESR 非常低的电容器、如 Panasonic FR 或 Rubycon ZLH、我应该继续使用这些电容器吗? 或者我应该尝试一下散射器并挑选其他的东西吗?
    我知道 ESR 很重要、我使用单个肖特基二极管作为桥式整流器(4个二极管、全桥)。

    我只是想确保我不会对这些视而不见。
    我只是不想遵循你上面描述的那些愚蠢的"音频规则"、当你需要了解或学习一些东西时、这是一场真正的瘟疫、因为很多人反复犯同样的错误。
    我的一些问题可能看起来很愚蠢、但互联网上有很多错误答案、我希望澄清、而不是像大多数音频魔术专家那样与其他人分享一些疯狂的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    感谢您最后一段关于不盲目遵循"音频规则"的内容。 物理和数学可用于解释电子器件的行为、如果您深入探究、您将找到良好的解释。 我发现、课本和制造商应用手册通常都是最可靠的。 还有一些著名的设计服务公司和专家值得信赖。 我们努力在 e2e.ti.com 上提供真实、明智的内容。 遗憾的是、在线信息很多不正确。

    随着电感器频率增加到超过 SRF、电感器的阻抗开始像电容器一样降低。 同样、高于 SRF 的电容器阻抗开始像电感器一样增大。 对低通滤波器的影响是滤波量开始下降到高于 SRF。

    您始终可以对电感器和电容器值进行折衷、以获得所需的滤波器转角频率。 减小 L 并增大 C、以保持相同的转角频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、SRF 越高、我的 LC 滤波器在抑制传入噪声方面就越好。
    顺便说一句、Eric、我发现许多音频建议不好或写得不好、因此我不会再去看了。
    在我们谈论音频时、即使是简单的东西也可能会被错误地设计或误解。
    许多人在这里漏掉了一点、认为音频超出了其他一切、用超时尚做一些事情、这不是很好。

    因此我的线程可能很愚蠢、因为我反复地问、在音频方面没有人关心的事情、而性能通常不足以满足价格要求。
    很高兴我发现 E2E 论坛在许多方面都很有帮助。

    那么、电源和 π 型滤波器本身是否需要注意?
    我选择了具有低 DCR、高 SRF 和足够电流能力的扼流圈。

    我在这里缺少什么吗?

    Eric 可以帮个忙吗? 在您的 TINA-TI 软件上为我仿真什么会如此亲切吗?
    我只是想检查从两个 TPS7A4701中构建的前置稳压器在实际应用中是如何工作的、但您的软件对我来说很难学习 ATM。
    我想知道这种解决方案已经有几天了、这可能不是最好的主意、但我只是对这些解决方案的性能很好奇。
    我只想知道、与独立稳压器相比、它是否带来了任何优势。
    互联网对这方面的知识几乎没有任何了解,许多网页都是几年前的,看上去过时了。

    我不是在音频论坛上问这个问题、因为我不会收到任何客观的信息、只是关于谁听说过这个和那个的主观事物(甚至有趣的)、或者他记得这个电路优于 XYZ、但电路电路电路仍有某种程度上更好的效果。

    我有另一个关于旁路电容器的问题。
    如果我有一个大电容器、几乎每个人都建议使用某种(箔或陶瓷)将其旁路、那么问题是如何计算该电容器的正确值以实现良好的性能?
    根据我的观察、大多数人几乎在任何地方都使用100nF 电容器、因为它们既便宜又可用。
    但对我来说、似乎是"音乐发烧友神经性"、在整个地方更换电容器以获得"更好的音频"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    几十年前、我与您处于相同的位置。 但我当时没有互联网,没有论坛,没有好的图书馆。 你只能从数据库、如果你能得到一些的话,从电子杂志学习。 我们从试验和测量中学到的经验、试验和错误...

    LDO 前面的 π 型滤波器由桥式整流器后面的大储能电容构成、我假设 LDO 输入端的储能电容为2200µF μ F 和220µF μ F。 4µ7 Ω 扼流圈。 μ F 220µF 并联一个220n...470n 的陶瓷电容器。 由于 μ F 应直接位于 LDO 的输入端、因此您可以使用用于 LDO 的陶瓷电容220µF:

    10µF 是 TI 建议在 LDO 输入端使用的陶瓷电容、此处为 μ F、例如。 它是 π 型滤波器的一部分。 如上所述、不再需要额外的220n...470n 电容器。 n ü 10µ 代替220n...470n 电容。

    是的、需要0R2来抑制4µ7 Ω 扼流圈和220µF Ω 电容器形成的谐振。 但该0R2通常已经作为 ESR 放置在220µF μ F 电容器中。

    您选择的4µ7 Ω 扼流圈是可以的。

    我认为桥式整流器后面没有必要使用超低 ESR 电解电容器。 ESR 过低会导致在为电源供电时产生巨大的浪涌电流。

    去耦电容器的最后一个字。 如果您希望将一个小电容与一个大电容并联、则可以引入另一种谐振:一个谐振的电感与另一个谐振的电容值。  可能会出现高阻抗最大值、这会降低谐振频率下的去耦性能。 在以下仿真中、您可以看到一个2200µF μ F 轴向铝电解电容器并联在一个47nF 的小电容中。 然后、在下一个仿真中、同一电解电容器被470n 并联:

    (20dB 表示阻抗为10R、0dB 表示1R、-20dB 表示0.1R。)

    可以清楚地看到、47n 电容器的峰值阻抗比470n 电容器的峰值高十倍。 因此、当必须使用较小的电容并联具有大量电感的大电解电容器时、47n..100N 可能太小。 220n...470n 可能更有用。 此外、请务必使用径向电解电容器、不要轴向!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有用的信息:)
    谢谢你。

    但是、我想问您、为什么我应该使用一个储能电容器而不是更大的电容器(4700uF 与该电容的两倍)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    根据经验、每安培负载电流的取值为2200µF μ A。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。
    我从未听说过它。

    可能是因为在音频领域、电容器总是尽可能多的放置、而更大的电容器总是更好的。

    我有一个关于 LC 滤波器的问题、但与通过它传递音频信号有关(我不想开始新的线程、因为它在某种程度上与我之前的问题相关)。
    ATM 我将 RC LPF (输入)用于音频放大器、转角频率为~ 400kHz、以20kHz 提供平坦响应。

    如果我要用电感器替换电阻器、我应该注意什么?
    RC 是直接的、但我希望提供良好的衰减(L 应该更好)、但我不想引入任何失真等


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    如果可能、音频低通滤波应通过 RC 滤波而不是 LC 滤波来完成、原因有多种。 一种方法是、与扼流圈相比、电阻器的制造容差要小得多。 这对于立体声平衡非常重要。 用于音频滤波的组件应该非常精确、以避免任何立体声不平衡。 另一个原因是、扼流圈的低频阻抗可能太小、无法将滤波器电容与驱动 OPAMP 隔离。 运算放大器可能会变得不稳定。 此外、请记住、LC 滤波器往往会引入过多的振铃、无论如何都需要串联阻尼电阻。 因此、最好保持 RC 滤波。

    另一个经验法则是:音频前置放大器的带宽为20Hz...20kHz、20Hz 时的频率响应下降高达0.3dB、20kHz 时的频率响应下降高达0.3dB。 对于单个 RC 低通滤波器、20kHz 时为0.3dB 意味着16kHz 时下降0.2dB、73kHz 时下降3dB。 这种带宽限制是绝对不可接受的。 同时、它有助于创建一个稳定且对高频噪声不敏感的音频前置放大器。

    通常、音频前置放大器中会有多个低通滤波器。 一个位于输入端、另一个用于运算放大器的各个反馈环路中的有用带宽限制、以便引入相位超前补偿。 然后、您必须将0.3dB 的压降分布在所有低通滤波器上。 例如、当具有十个低通滤波器时、每个滤波器在20kHz 时应提供大约0.03dB 的压降。 通常、在输入滤波器中仅具有0.1dB/0.2dB 压降是一个不错的选择。 其余的低通滤波器可分别具有0.01dB...0.02dB。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    因此、我假设放大器输入端的一阶 LPF 应设置为~ 80KHz、以便在不牺牲线性的情况下尽可能抑制噪声。
    这是一种非常不同的方法、因为大多数音频器件在20Hz - 20kHz 范围内具有更高的线性度。
    这就是为什么我的 LPF 设置为~ 416KHz 以在20kHz 时实现完美响应的原因。

    我担心 LC LPF 不适合我的应用、因此我不想让 DAC 输出部分过载电容。

    我在这里有一个问题、我有一个使用几个运算放大器的输入级、那么每个运算放大器都应该受到带开关限制(通过 NFB)、并且应该逐个调整、以比以前的运算放大器小一点?

    我是对的吗? 由于电容器选择在 pF 范围内、这可能很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    运算放大器的单位增益带宽必须远高于1MHz、才能处理20kHz 的音频信号。 它只是 OPAMP (环路增益)的增益保留、可将失真降低至不可闻值。 如果没有线性化反馈环路、OPAMP 会在%范围内产生失真。 另一方面、现代运算放大器的高带宽使其对高频噪声敏感。 因此、低通滤波的带宽限制可以使 OPAMP 稳定下来。 这是正确的方法:使用具有极高带宽的 OAPmp、但通过低通滤波将带宽限制为所需的信号范围。

    高端音响场景中存在荒谬的音频频率响应(您知道由一群处女制作的放大器... :-)典型的演播室混频器的频率响应在50kHz 时下降1dB,在100kHz 时下降3dB! 通过这样做,它们完全符合国际标准。 严格的带宽限制应使混频器更容易受到来自无线电台和手机的高频噪声的影响。

    我不明白 DAC 输出端的 LC 滤波意味着什么。

    只有放大器的第一级、输入级、才应具有低通滤波的较低转角频率、因为此处的高频噪声最多可进入放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai。
    我是否可以要求您发送一封电子邮件来讨论与此主题无关的其他主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    您能不能从 TI 网站了解一下 TIDU034吗?

    我对此设计有一些疑问、我真的想知道您对此的看法。
    也许您能给我一些关于它的建议。

    我有一些想法、但我想先听取您的意见。

    顺便说一下,我已经采取了一些步骤来添加我们所讨论的 LC 滤波器,我还发现了一个具有 ESR 的良好电容器,它会抑制谐振:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateusz、

    你有什么问题?

    Kai