This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:反馈精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62560, TPS62821, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692352/tps62560-feedback-accuracy

器件型号:TPS62560
主题中讨论的其他器件: TPS62821TLV62568

您好!  

我正在研究 TPS62560的新设计、并尝试建立电压输出精度。  

我注意到、VFB 在2.5V 至5.5V 以及全电流+温度范围内的 PWM 模式下指定为+/- 2.5%、但有一个脚注建议这是"对于 Vin = Vout + 0.6V"。 开关声称能够实现100%的占空比、因此我计划使用此器件在输入电压低至3.6V 至输出电压=3.3V 的某些情况下进行开关。 如果我在 VIN 小于"Vout + 0.6V"的情况下运行、VFB 精度会受到影响吗?  

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    出于精度规格的目的、该注意事项只会使 IC 处于100%模式。 在100%模式下、由于 Vin 过低、Vout 仅跟随 Vin。 因此、输出电压将下降。

    但这是一个较旧的 IC。 为什么不使用较新的 TLV62568、PG 引脚尺寸较小、或 TPS62821、精度更高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的观看-这是有道理的。

    TPS62821的价格是其两倍、适用于成本受限的设计。

    TLV62568看起来是一个很好的备选器件、但反馈电压仅在 Tj=25时指定、不在线路和负载上指定。 实际上、数据表中的图10表明、在 PSM 模式下、负载调节至少占1%、图11显示了 Vin=5、Vout=3.3时0.25%的线路调节、我们的应用也需要支持这些调节。 不清楚总误差相当于什么- Webench 建议为5.04%、这超出了我们设计的规格。 您是否知道我想使用该部件的实际误差是多少?

    鉴于 TPS62560是一款旧器件、使用该器件是否存在任何使用寿命问题?

    谢谢
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    是的、TPS62821具有更高的效率和更严格的精度、而且价格更昂贵。

    图3显示了随温度变化的典型 Vout 变化。 我们仅在室温下提供2%的规格、以节省成本。 TLV62568应该比 TPS62560便宜。

    如果您不关心轻负载时的效率、TPS62560的强制 PWM 特性将提供更高的精度。 在 PFM 模式下、TPS62560具有动态电压定位、这已将 Vout 设置为高出1%。

    如果您愿意、使用 TPS62560不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    谢谢-非常感谢您的解释。 此设计不具有低功耗要求、因此我认为 TPS62560上的 MODE 引脚有助于提高精度。

    另一个需要检查的问题是使用 TPS62560、要确定输出电压精度、我是否还需要考虑+/- 2.5%之上的 PWM 负载调节(列为1%)? 它看起来像是规格。 Vref 的最大负载范围为0至600mA、因此不确定是否已考虑该1%。

    因此、在负载、线路和温度范围内、输出电压精度是+/-3.5%还是+/-2.5%? 我知道我还需要考虑电阻器反馈网络中的精度。

    谢谢
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    除了2.5%之外、负载调节也是如此。 它是1%/A、对于这个600mA 器件、这个值小于1%。

    您还可以检查 TPS62237、它具有内部 FB 电阻器、MODE 引脚和更严格的精度。