This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:VID 的输入信号延迟

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688107/lm10011-input-signal-delay-to-vid

器件型号:LM10011

你(们)好  

我的客户有疑问。

LM10011的 VDD 上升和 VID 信号传输之间是否存在建议的延迟时间?


当 VDD 和 VID 在大约相同的时间输入时、VID 输入不会得到反映、并作为初始值上升。 如果 VID 信号未切换、IDAC 将不会改变。
客户希望通过延迟 VID 信号来采取措施、因此请告知我所需的最短延迟时间。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的问题转交给负责的产品组。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brani

    您是否确认了此问题?
    由于客户也很着急、我希望尽快得到解答。

    令人困扰的问题
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishi、

    我已回复了您的电子邮件、并将在我们结束此邮件时在此总结结果。

    此致、

    Mathew