This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118输出过压保护电路

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LMV431, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692422/lm5118-lm5118-output-over-voltage-protect-circuit

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LMV431LM431

你(们)好

我的客户希望在 LM5118中添加一个过压保护电路、该电路为56V~24V 至36V/5A、您能否帮助检查 TI 是否具有 LM5118的 OVP 参考电路。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能没有您需要的精确基准电路。 我们通常使用 LMV431或 LM431来实现该功能。 使用电阻分压器感应 REF 引脚上的轨电压、并使用 LMV431阴极以偶数 OV 的形式下拉 UVLO 引脚或 EN 引脚电压。