This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:编辑输入电压为3.3V、输出电压为0.66V @5A 的 EVM 板

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691946/tps40305-editing-an-evm-board-for-3-3vin-and-66vout-5a

器件型号:TPS40305

您好!

有人可以帮助我为 客户编辑3.3V 输入电压和0.66V 输出电压@5A 的 EVM 板吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您需要什么帮助?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查找附件。 好消息是、您必须仅修改电阻器和电容器。

    此致、

    Mathewe2e.ti.com/.../David-Cueves.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将负责进行更改。

    此致、

    David