This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池模式 CAPM 自动从0更改为1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692133/bq78350-r1-battery-mode-capm-automatically-changes-from-from-0-to-1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

我在新设计中使用了 BQ78350-R1锂离子电池电量监测计/电池管理控制器和 BQ7692000 AFE。 我目前正在进行电量监测计的校准和配置、以便为生产和/或设置学习自动化制作黄金映像。 我使用连接到电路板上 SMB 的 EV2300与 BQ78350进行通信。

我注意到、在电池模式下、CAPM 会自动从0变为1。 这意味着、当我想查看 mAh 时、我的完整充电容量将以 mWh 为单位报告。 如何将其设置为保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    CAPM 是主机置位的控制位、不会被 bq78350更改。 检查总线错误、总线冲突或对寄存器的意外写入。 默认 CAPM 值为0、但不会通过复位命令清除。 电源复位将清除该位、不能在下电上电后将其设置为默认值1。 如果要查看电源、主机必须设置 CAPM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我错过了显而易见的事情、或许也不是显而易见的事情。 在数据存储器中、SBS 配置/初始电池模式参数允许设置 CAPM 位、以便 CAPM 在复位时默认为高电平。 设置此位并发送复位将导致 CAPM 读为高电平。 如果您设置数据存储器位并在引导前关闭电路板几秒钟、CAPM 也会读为高电平。 如果您设置了数据存储器位但未复位、或者设置了该位并快速循环通电(无需等待)、则 CAPM 将保持低电平。
    如果需要、主机仍可以更改 CAPM 位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。