This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:同时使用紧急停机和预充电功能时出现问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679952/bq40z60-problem-using-emergency-shutdown-and-pre-charge-features-at-the-same-time

器件型号:BQ40Z60

我们的设计通过引脚14 (GPIO 0)控制电池预充电 FET、并使用引脚15 (GPIO1)进行紧急关断。 根据 数据表、这些特性似乎是相互排斥的、因为如果 ESHUT_EN = 1、预充电将不起作用:"当 NR 为1、ESHUT_EN 为0时、引脚14可用于控制外部电路进行预充电"。

这两个功能如何相互排斥? 是否没有解决方法? 我们已经设计了我们的硬件。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我们正在努力找出设计的原因。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、对此有任何更新吗? 请在您有更新时通知我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在查看数据表后还有同样的问题。 对这个很好奇。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、只有 PIN14可被配置为紧急关断或外部预充电、所以这些特性不能在 bq40z60上同时使用。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TRM 中、它说:

    当 ESHUTBUT 为1时、在引脚15上读取输入;当 ESHUTBUT 为0时、在引脚14上读取输入 

    我们将引脚15用于 ESHUTBUT。 我们假定、如果他们不共用引脚、则可能会使用预充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设我们仍然可以使用标准充电 FET 进行预充电是否正确? 换句话说、bq40z60仍将使用具有较低电流设置/PWM 占空比的标准充电电路对电池进行预充电?