This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS43340-Q1:TPS43340-Q1 EN 引脚逻辑阈值。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692362/faq-tps43340-q1-tps43340-q1-en-pin-logic-threshold

器件型号:TPS43340-Q1

我正在对音响主机项目评估 TPS43340-Q1,发现当 EN 引脚为~1.0V 时,该器件被禁用。 器件 EN 引脚逻辑阈值是否符合预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、玄俊祖

    可能无法确定最小阈值和最大阈值之间的使能行为。 数据表中定义的限值是可靠的、但这些限值之间的行为可能因器件而异。 在设备专家处循环确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、玄俊祖

     Rick 是正确的、设置了阈值限值以保证在这些级别将超过使能阈值。

    根据数据表、如果您将 EN 引脚拉至1.7V 或0.7V 以下、则会超过使能电路的阈值。  介于0.9-1.1V 之间的阈值就是我们所期望的值。