This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100的默认解封密钥是什么

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683008/bq33100-what-is-the-default-unseal-key-for-bq33100

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

各位专家、您好!

需要您的帮助。

首次打开密封装置时、输入的默认解封键是什么?

我们不使用 EVM 板和 bqstudio。

计划使用 I2C/SMBus cmds 进行配置。

是否有人可以为该查询提供指导?

在 advanece 中谢谢

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    感谢您关注 bq33100。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bdefar 您好!
    这个问题有哪些进展?
    被指派的人员是否会与我联系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    新器件将被解封。

    有关解封密钥的更多信息、请参阅器件数据表中的第8.5.2.2.12.6 UnSealKey (0x60)部分、位于 www.ti.com/.../bq33100.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    感谢您的回答。

    因此,根据您的说法,该器件处于非密封模式-完全功能未锁定-意味着我们可以访问 SBS 命令、扩展 SBS 命令和数据闪存接口命令。

    根据器件配置的安全性、将器件配置为密封模式由用户决定。

    我的理解是否正确?

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、
    曼达尔 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 我们的 IC 未密封发货、但在生产中配置 IC 后、我们建议您密封 IC、原因有两个。 首先、它将阻止意外命令。 其次、它将阻止其他人在您发货后阅读或修改您的设置。 当然、如果您担心安全性、我们建议您更改解封密钥、不要使用默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dmax 的支持!