This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:预偏置功能

Guru**** 2924640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692452/lm5116-pre-bias-function

器件型号:LM5116

您好!

客户在下面有疑问、谢谢。

     LM5116降压解决方案能否支持预偏置启动?

示例:LM5116降压至12.5V,输出电压预偏置12V,LM5116能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、

    是的、请查看 数据表的第7.4.1节

    '在将 CSS 初始充电至内部基准电压期间、LM5116将强制进行二极管仿真。 … 在软启动期间强制进行二极管仿真、可使 LM5116启动至预偏置输出、而不会对输出电容器进行不必要的放电"

    您可能还需要调整 UVLO 电阻器。 您的电路将允许电流流过高侧 FET 的体二极管(除非您添加一些东西来阻止它)。 这意味着、当 VOUT=12V 预偏置时、您的 VIN 可能会通过该体二极管看到高达12V 的电压。 如果您将 UVLO 设置为在12V 以上打开、则不会出现问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的回复、我能否确保 LM5116 VIN 电压高于 VOUT 12V 预偏置电压、并且不会有电流流经高侧 FET 的体二极管? 我的应用 LM5116 VIN 应为48V。

    还有一个问题、当 VOUT=12V 预偏置且 VIN 为48V 时、LM5116 Vout 设置为12.5V、那么为了启用 LM5116并将软启动时间设置得非常快(<100us)、我想它应该像 ZVS 开关、LM5116在启用时是否仍会有较大的浪涌电流? 此应用需要注意哪些事项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    是的、如果 VIN>VOUT、则没有电流流经高侧 FET 的体二极管。 没关系。

    如果 VOUT = 12V、则 IC 打开并调节至12.5V、不应存在非常大的浪涌电流。 但是、如果电流过大、请在 SS 上添加一个电容器。

    Sam