This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360EVM-182:EVM 启动问题

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360EVM-182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681950/tps54360evm-182-startup-issue-with-evm

器件型号:TPS54360EVM-182

我有一位客户尝试使用 TPS54360EVM-182 EVM。  加电时、客户在输出端观察不到任何内容。

VIN:12V、EN:开路

器件在空载的情况下拉取300mA 电流。

根据 EVM 文献、即使在施加小电阻负载后、输出端也没有任何活动。  客户还通过电子负载改变了负载。  输出端仍然没有任何变化。

这是否是器件的启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、
    很难说出正在发生的情况。
    我刚刚在实验室中测试了随机 TPS54360EVM-182 (负载/空载、各种输入电压等)、没有发现任何问题。
    我建议首先确保 EVM 连接正确、并且设置没有问题。 如果看上去一切正常、不妨尝试使用不同的 EVM?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在有完全相同的问题。 我已经更换过转换器、但没有任何变化。

    弗洛里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EVM 上使用的二极管似乎标记不正确(阳极与阴极)。
    如果您有其他二极管可用、请更换并测试。
    此致
    BRANI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-就是这样。

    在那一刻、我要说的是、更换二极管将使 EVM 变为现实、然后我看到了您的答案。  

    此致

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florian、
    我很高兴这对我有所帮助。
    我将继续并关闭该线程。
    如果有其他问题、请随时重新打开。
    此致
    Brani