This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:放电下拉为低电平时脉冲

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692407/bq76200-pulsing-when-discharge-pulled-low

器件型号:BQ76200

您好!

BQ76200遇到一个奇怪的问题、即当放电 FET 断开以中断大于~8A 的直流电流时、放电 FET 会开启和关闭几次、然后最终保持断开状态。

有什么想法可能会发生什么情况?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、
    我怀疑控制 BMS/MCU 器件和 bq76200的 DSG_EN 之间存在接地反弹、或者电流路径变化和使能信号之间存在串扰。 请注意、VIL 和 VIH 为0.6和1.2V、因此噪声容限不大。
    对 PACK 引脚进行额外滤波可能会导致 DSG 缓慢下降、电流可能会再次增加、但这通常看起来像是缓慢或延迟的关断、而不是导通和关断。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua794