This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691577/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

您好!

我已经设计了一个使用 LM5116 IC 的20A 直流/直流转换器、以实现14.5V 的输出。 我对电路板执行了短路测试(提供了大约70V 的输入)。 但 IC 在短路保护测试后失败。 如果我在输出端添加任何保护电路、以防止其损坏单元(在现场、因为我的应用是汽车应用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、

    LM5116应在发生短路时减小占空比、然后进入断续模式。 这应在短路情况下保护器件。

    IC 到底发生了什么故障?
    您是否看到占空比降低和/或断续?
    您能否监控 VIN 引脚以确保短路不会对 VIN 造成过冲?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们无法监控 VIN 引脚、但我们今天应该这样做并告知您。 但我们观察到的一件事是、输出电压瞬间降至零。 由于突然变化、我们无法捕获准确的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、

    您能给我提供有关故障的更多详细信息吗? 它是否在短路期间停止工作? 短路被移除后、它是否恢复?

    请告诉我您在 VIN 上发现的内容。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们提供了75V 的输入电压、并将输出短路。 但输出电压立即降至零。 然后、我们在移除短路后再次检查输出。 但器件未通过短路测试恢复。 我们稍后发现 IC 的引脚短路。 (HO 和 SW 引脚)
    关于 VIN 引脚、我们发现短路期间电压振荡、但在移除短路后、电压似乎立即正常。
    我们应该如何处理?

    -Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、

    这听起来像是由高 VIN 和短路引起的过压情况。 请再次尝试此测试、但要监测 VIN、SW、HO 等、以确保它们不会超过数据表中的绝对最大额定电压。

    Sam