This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:平衡起始值(mV)和平衡结束值(mV)

Guru**** 2569155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678805/bq20z655-r1-balancing-start-value-mv-and-balancing-end-value-mv

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

我将 BQ20Z655-R1用于4S-3P 电池组配置。  BQ20Z655-R1 CAN 监控、平衡等

  1. 我必须知道平衡起始值(电池之间的 deltaV)和平衡结束值。 (例如、起始电压为150mV、结束电压为50mV。) 如何学习?
  2. 如果存在平衡起始值和结束值的默认值。 如何更改? 我可以使用 SMBus 对数据执行一些操作。  编程的哪个部分可以更改此值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David Hien:

    我在等。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您对此问题有什么想法吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、

    在 chg 期间启用电池平衡。 它由 DOD 差值确定、该差值根据 DataFlash 中的 Qmax 和 Min Cell Deviation 进行计算。 您没有这种情况的最小起始电压或结束电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    如何计算这些值? Qmax / Min Cell 偏差、不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    是的、表面上你是对的。 但是、计算比计算更加复杂、因为它涉及到固件电荷量化。 因此、您所说的计算不会直接起作用、因为单位不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我们的目标是在电压偏差大于50mV 时开始平衡。 我们可以做些什么呢?

    2.是否有任何有关此问题的文档? 我们计划设置数据。

    3.您对使用此 IC 进行平衡是否有任何建议? (文档等)

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、
    首先、您是否考虑使用较新的监测计、例如 bq40z50-R2?
    此外、我必须澄清的是、这些使用 Impedance Track 算法的电量监测计不会根据电池电压差异执行电池平衡、而是使用电池之间的容量和充电状态差异。 这是一种卓越的方法、但更复杂一些。 您可以在以下应用手册 中阅读有关 bq20zXXX 器件电池平衡的更多信息:www.ti.com/.../slua340c.pdf