This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:设计检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431B, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692224/tlv431b-design-check

器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件: TLV431

您好!  

请帮助检查客户问题、谢谢。

我想使用此并联稳压器从3.3V 创建1.8V 电压,1.8V 的负载为13mA

请帮助查看 sch

标记的电阻器是否仅用于电流限制? 是否有任何需要注意的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    115R 电阻器正在调整 TLV431B 的工作范围。 如果1.8V 电源下的负载未消耗任何电流、115R 电阻器会将电流限制为13mA、这刚好低于 TLV431B 数据表中建议的15mA 最大电流。 该电流主要流经 TLV431B。

    另一方面、如果负载消耗电流、则13mA 与负载电流之间的差值将流经 TLV431B。 负载电流只能增加到一个电平、这样仍然有足够的电流可以流过 TLV431B 以保持稳定。 TLV431B 为100µA Ω、编程电阻器为 arround 125µA Ω。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    Kai 很好地介绍了该解决方案。 需要使用电阻器 R2270进行调节、因为它将电流限制电路至安全电平、并允许 TLv431与3.3V 电源产生电压差、因此需要使用该电阻器。

    -Marcoo