This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG71050:REG71050DDCT

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692319/reg71050-reg71050ddct

器件型号:REG71050

我们计划在必须在存在爆炸性气体的情况下工作的产品中使用 REG71050DDCT、因此按照 ATEX ia IIC T4标准本质安全。 不用担心、让 IC 安全由我们来决定、我们将对此承担全部责任。 不过、我需要了解器件在故障条件下可能产生的最大电压。 例如 、其器件是否会击穿并将其可能产生的电压限制在某个值? 我复制了下面的电路、其中显示了建议的保护方法、但仍然需要知道在故障条件下它可以产生的最大电压、而无需添加保护器件。

Rob Pipien

首席电子设计工程师

Spirax Sarco 有限公司

英国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、rob、

    这个数字没有显示出来、但这是一个单级电荷泵、它只能使输入电压加倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、

    但是、由于电路必须本质安全、因此评估员可以对其应用任何数量的故障、并且理论上至少可以使其继续将电容器泵上。 您能否告诉我、IC 将在什么电压下击穿?

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的澄清。 此信息可在绝对最大额定值表中找到、对于大多数引脚、此值为6V。 C++引脚可以承受更高的电压、因为它被升压到两倍 Vin。