This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:通过 bqStudio 进行设置和校准时出现问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677995/bq40z60-problems-with-set-up-and-calibration-through-bqstudio

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCRA0

您好!

我在定制的4节锂离子电池充电器(4 x 3.7V、7800 mAh 串联电池)中使用 BQ40Z60。 我们使用 EV2300模块和 bq studio 来设置器件。 我在设置和校准器件时遇到问题。

我已执行以下步骤:

  1. 选择了合适的化学物质。

  2. 更改了闪存中的相应设置:使用适当的温度进行温度检测、电池数量、电压分辨率等(请参阅随附的.gg 文件)

  3. 已成功校准电池1、电池已满和交流适配器的电压。

  4. 这是我认为可能存在问题的第一点。 我不确定从何处执行电流校准。 校准时、是否应将其应用于引脚1? 因此、我尚未执行电流校准。

  5. 未经校准、我们尝试使用 bq40z60为电池充电、始终选择预充电电流作为要使用的充电电流。 这会导致过流警报闪烁和闪烁、仅当我们限制交流电源上的电流时才可进行充电。 一旦 RSOC 达到100%、电池就会停止充电、尽管剩余和完全充电容量表明只有1800mAh、占全部充电容量的23%。 当您根本没有运行学习周期时、这是否正常、或者芯片是否不会接近实际理论值?

  6. 我继续通过 bqStudio 软件在手动模式下运行学习周期。 放电通过一个10欧姆电阻器进行、其两端的测量电压为14-16V、通过该电阻进行1400-1600mA 放电。 然而、bqstudio 显示每个电池的电流约为2500mA。 这是因为没有电流校准、还是可能是其他原因?

  7. 学习周期也在软件中设置为6小时的放松期之后结束。 是否可以手动运行此操作(即手动将闪存中的更新状态设置为04、放电、放松、充电、放松等)、而无需使用内置学习周期?

请在放电电池期间找到所附的.gg 文件和寄存器的屏幕截图。

提前感谢、

William

e2e.ti.com/.../2018_5F00_04_5F00_05_2D00_bqstudio_2D00_thurs_5F00_12.gg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    如果您不使用5m Ω 电流感应电阻器、这肯定是电流校准问题。
    bq40z60 EVM 用户指南中提供了逐步完成设置的指南: www.ti.com/.../sluub71.pdf
    连接并测量来自1N (–)和 PGND (+)的2A 电流源、无需使用进行校准
    FET。 (TI 不建议使用 FET 进行校准。)
    不建议手动设置更新状态。 bqStudio 中的"Gauge_EN"按钮应用于启用和禁用 IT 算法。 这将自动更新"更新状态"。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    谢谢、我执行了电流校准、修复了我们遇到的许多问题。 从那时起、我一直在执行学习周期、这在大多数情况下都很好。 但是、我遇到了一些小问题、如果您能帮助解决、我将不胜感激:

    1. 首次充电后、在将电池放松至充满电状态时、Qmax 此时未更新、因此尽管处于静止状态并放松约5小时、更新状态也未从04增加至05。 然后、Qmax 在随后的放电后更新为空、从而为完整充电容量、运行状况等提供更好的值 我希望学习周期中的下一个费用可以解决这个问题、但如果您对此有任何见解、以及为什么会发生这种情况、我可以在将来对此进行改进、我会很感激?
    2. 在电池充电期间、我的充电电流有一些问题。
      1. 如何设置充电电流(在随附的寄存器屏幕截图中设置为1920 mA)? 根据数据存储器中的标准温度充电-电流低值、我预计这将是1980 mA。 为什么它们不同?
      2. 我在电池上看到的电流明显低于上述充电电流(~1300mA、而1920mA)。 这些值不应该相同?
      3. 此外、我还看到电池电流在~1300mA 和~ 300mA 之间振荡(请参阅随附的寄存器屏幕截图)。 这似乎是由 ACFET 触发开关造成的、但我不确定如何纠正这种情况。 你有什么建议吗?

    我已附加寄存器屏幕截图和数据存储器的新 csv。 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、

    William

      e2e.ti.com/.../PostDischargeRelax.gg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我上一次答复之后,我现在再次尝试为电池充电。 电池在充满电的90%左右停止充电、我无法继续充电。 我怀疑如果禁用监测、我可以强制它充满电、但我不确定这是否会停止学习周期?

    我随附了一个更新的寄存器屏幕截图和数据存储器文件。

    谢谢、

    Williame2e.ti.com/.../PostChargeRelax2.gg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是想知道是否有人有时间来查看我一直遇到的问题?

    谢谢、
    William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电序列的日志文件将很有用。 另请查看 SLUA750以检查您的电压分辨率/最小充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供该文档的指针。 我已经检查了我应该具有的电压分辨率、我是否需要具有最大输出电压。  我已将最小充电电压从~6500更改为8373。 根据 SLUA750、我的最大充电电压为16747mV、低于16800mV 的满充电电压。 我应该更改控制该值的电阻器还是将其保持原样?

    我已附加我的学习周期日志文件。  

    谢谢、

    William

    e2e.ti.com/.../3704.LearningCycle1.loge2e.ti.com/.../LearningCycle2.loge2e.ti.com/.../LearningCycle3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    您是否尝试使用 GPCRA0工具 www.ti.com/.../GPCRA0
    它将帮助您计算优化的 Qmax 和 Ra 值、而不是运行学习周期。
    或者、您可以在文档 SLUA777中找到一些良好的故障排除元素
    www.ti.com/.../slua777

    此致、
    David