This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:关于 OCP 阈值

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692212/tps53667-about-ocp-threshold

器件型号:TPS53667

您好!

IMON 检测到的 OCP 阈值在数据表中以125%×IMAX 的形式写入。
该阈值是否为峰值检测?

当纹波电流因外设常量的变化而增加时、
考虑到峰值电流之和、考虑1至6相的纹波、
可能会超过阈值。
此 OCP 功能能否检测添加纹波电流的峰值检测?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器内置两种不同的过流保护。 第一种方法是获取瞬时相电流、然后获取其谷点以与第9页中列出的 OCL 设置进行比较、以确保在任何情况下都限制每个相电流。 另一个 OCP 是您要求的 OCP、它实际上是通过将数字 IMON 与 OCP 阈值(即 Imax 的125%)进行比较在数字域中实现的。 这个数字 IMON 有一些模拟和数字滤波、粗略平均时间常量将为~200us、所以在这个执行中、纹波对 OCP 的影响将可以忽略不计。 希望这一点很清楚。