This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:我们可以#39;t 通过 TPS23754启动系统。

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691518/tps23754-we-can-t-boot-up-system-via-tps23754

器件型号:TPS23754

您好!

我们是台湾新北市的 Barco Limited、我们正面临一个需要您支持的问题。 我们为系统上的 POE 应用设计了 TPS23754PWPR-1、但无法正确启动。 下面是原理图、波形和另一个 MP 项目的正常启动波形以及参考 EVM 数据、供您提前参考。 请检查并获取反馈、希望尽快查看您的回复、许多问题!

丰富。

e2e.ti.com/.../Gulden-Graak-POE-normal-start-up-waveform.rare2e.ti.com/.../WGA_2D00_910-abnormal-start-up-waveform.rare2e.ti.com/.../RK3399_5F00_BOX_5F00_REF-_5F00_-23.POE-PD_2B005F00_TPS23754_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../TPS23754EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    幸会! R444和 C411的用途是什么。 我相信我们的任何设计都不会使用这种方法。 是否可以尝试删除此项? 否则、我不会看到原理图出现问题。 可能是电路板上当前的器件未填充正确的值或连接。 您能否再次检查此项? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、  

    感谢您的更新!

    1>我们已删除 R444和 C411,但系统仍无法通过 TPS23754正确启动。   

    2>我们发现 Q4很热,即使我们断开 D8507,其温度约为58度。  

    3>正如您提到的,我们正在检查与原始设计不同的组件。 您是否有过哪些组件非常敏感且不建议切换的经验? 也许您可以提供您的  

    快速调试的想法。  

    丰富。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    对于 D21、是否有任何特殊原因使用了 BAS21? 它具有8倍于 BAS16的反向恢复时间。

    此外、如果 FET 变热、您可能需要查找电路板上的短路。 此外、最好检查 R9257是否为正确的值。

    希望 D3电路不会拉大电流? 您也可以删除它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的更新!  

    Q1>使用 D21的任何特殊原因是什么? 它具有8倍于 BAS16的反向恢复时间。

    a1>Frankly 说,我们遵循了我们的另一个内部项目 Gulden Graak 的设计,我们发现了这一差异。 但是、当我们将 BAS21切换到 BAS16时、仍然无法正确启动、但在 Gulden Graak 上、通过 POE 没有启动问题。 因此、我认为这不是关键问题。  

    Q2>此外,如果 FET 变热,您可能需要查找电路板上的短路。 此外、最好检查 R9257是否为正确的值。

    a2>是的,我们测量了 R7的值,它适合设计。  

    Q3>希望 D3电路不会拉太多电流? 您也可以删除它吗?

    a3>此设计连接到 P 沟道 MOSFET,主要目的是同时插入适配器和 POE 电源后再打开/关闭 MOSFET。 PoE 的优先级高于适配器。  

    最后、我们找出了问题13 (CYStech:MTE1K0P15KN3)的根本原因。 这是一个替代器件、我们认为一些基本参数与原始设计相同、因此我们同意更改 JDM 参数。 我们似乎错过了一些非常重要的东西。 您能指出哪一项是关键? 请参阅附件。  

    顺便说一下、为了再次避免设计错误、我们删除了您建议的 R444和 C411。  

    还有一个问题、您能否根据您的经验推荐我们 Q13的备选器件?  

    丰富。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Q13_5F00_MTE1K0P15KN3.pdfe2e.ti.com/.../Q13_5F00_Si2325DS_2D00_T1_2D00_GE3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    感谢您的更新! 备选 FET 的导通和关断特性超过3倍。

    也可以在需要替代方案时使用。 我推荐我们过去使用的 FDMC2523P。