This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:关于开路负载检测阈值电流、处于导通状态

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687902/tps1h100-q1-about-open-load-detection-threshold-current-in-on-state

器件型号:TPS1H100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1H100B-Q1

您好!

您能告诉我开路负载检测阈值电流吗?



客户希望提高此阈值。
是否有方法提高阈值电流值?
或者您是否有一款具有高阈值的产品?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者我是否应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户正在寻找的当前阈值是什么? 什么是负载电流? 应用是否需要持续电流监控?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud - San、

    感谢您的回答。

    客户正在寻找的当前阈值是什么?
    →我没有收到这些信息。

    什么是负载电流?
    →目标电流限制值不固定。

    应用是否需要持续电流监控?
    →我没有收到这一请求。

    您是否知道推荐的产品或如何使用?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、
    导通状态下的开路负载检测具有较宽的限制、精度不是很高。 因此、我建议使用 TPS1H100B-Q1。 电流为25mA 时、电流检测精度为10%。 开路负载检测的判断是用户的决定。 它可在 CS 引脚上测量、并定义要视为开路负载的 VSC 电压电平。 我希望这对我有所帮助,并让我知道进一步的支持。

    此致