This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:UCD3138A 外部同步有疑问?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683903/ccs-ucd3138a-ucd3138a-external-sync-question

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

我使用了 UCD3138A 外部同步。

我的 DPWM0设置400kHz 开关频率、

外部同步为410kHz、同步正常!

但是、当外部同步为380kHz 时、会发生 Vout_OVP 同步

当开关频率为400kHz 时、如何将 UCD3138A 同步设置为380kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主器件/SYNC 为380KHz、它可能会在 Event4 (或事件2)之前复位从器件的 DPWM 计数器。

    反过来、这将导致脉冲保持高电平的时间过长(脉冲扩展)。

    您可能需要使用计时器捕获功能来测量主器件/同步信号的频率、并将从器件的相位和频率调整为等于主器件的频率。 并仅在通过固件完成此操作后才打开同步功能。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak:
    您是否有 ICP (输入捕捉)代码?
    我编写代码时有一些错误、它们不能正常工作。

    谢谢
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我 没有任何代码项目可供使用。

    但是、这里有一个应用手册应该会有所帮助。

    请查看文档内的代码。

    e2e.ti.com/.../UCD31xx-Application-Note-_2D00_-Wide-Frequency-Range-DPWM-Synchronization-on-the-Fly.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会再试一次。