This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185EVM:TPS65185的浪涌电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691887/tps65185evm-inrush-current-of-tps65185

器件型号:TPS65185EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65185

您好!  

这是来自 TEQ 努力公司的 Milav Soni。

我有 PMIC (部件号:- TPS65185) IC、用于显示模块。

我观察到、每当我为 PMIC 提供输入并为 PWRUP 引脚提供逻辑1时、PMIC 都会消耗超过400mA 的浪涌电流。

为什么会发生这种情况? 如何降低浪涌电流?

如果我错了、请纠正我的问题。

谢谢你

米拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米拉夫

    此问题的器件型号为 TPS65185EVM、但您的问题本身并未提及 EVM。

    在电路板上使用 TPS65185 IC 的 PCB 上是否会发生此问题?
    或者、在评估 TPS65185EVM 上的 IC 时是否会发生此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milav、

    数据表中的图5和图6显示了典型的浪涌电流、其中较低的输入电压会导致较高的电流。 该电流主要为输出电容器充电。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电路板上使用 TPS65185 IC 的 PCB 上会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但这是否可以降低电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    减小各个稳压器上的负载电容和增大输入电压都将减小初始浪涌电流。 但是、减小输出电容可能会导致电压纹波增加。

    此致、
    Rick S.