This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:TPS65632并联?Ω

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692236/tps65632-tps65632-parallel-connection

器件型号:TPS65632

我需要 VNEG 和 VPOS 400mA~500mA、 AVDD 35mA~40mA、 但 TPS 65632 为300mA 和30mA、 没有其他芯 片可以满足我的应用需求。 我可以并联连接两个 TPS65632吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    并联2个 TPS65632将无法可靠地工作、因为这两个规定将相互配合。

    请将您的请求重新发送到 display_contact@list.ti.com、并提供有关您的应用和您所使用的面板的更多详细信息、我可能会为您提供可解决您的问题的器件型号/数据表。

    此致、
    Christian