This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:使用 EV2300进行电池充电

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690611/bq25703a-battery-charging-using-ev2300

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好、E2E 社区、

对于 POC、我们使用 BQ25703A EVM 和 EV2300套件进行测试。 我正在使用 Battery Management Studio (bqStudio)软件套件 v1.3.54.1 -内部版本1。

我无法看到 BQ25703A EVM 中提到的推荐目标,即工具支持的目标列表中的“Charger_1_00-bq25703AI2C.bqz”。

那么、EV2300是否支持 BQ25703A EVM 以启用电池充电配置? 如果是、请提供执行此操作的步骤。

我是否可以选择在配置电池使能时可能兼容的其他充电器目标?

如果不是,它是否需要 EV2400套件?

我是否还在使用正确版本的工具,即 bqStudio 软件套件 v1.3.54.1 - build 1?

此致

Devendra Singh Solanki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra Singh Solanki

    请将随附的 bqz 文件复制到 bqstudio 的配置文件夹。

    e2e.ti.com/.../2656.2438.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25703A.bqz

    如果 EV2300可以支持 bqStudio、则可以尝试附加 的 Charger_1_00-bq25703A.bqz 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang5577:

    根据您的说明、我 将 2438.Charger_1_00-bq25703A.bqz 文件复制到 bqstudio的配置文件夹中。

    但它仍然没有显示在支持的目标列表中。 因此、我将配置文件重命名为"Charger_1_00-bq25703AI2C.bqz"。

    现在、它将 BQ25703A 显示为支持的目标之一。 现在,我将转到将 “更新模式”从“立即”更改为“手动”的后续步骤。 到该步骤、它已成功完成。

    现在,当我单击“Read Register”时,它会显示“Device ACK Error”(设备 ACK 错误)。 附加相同的屏幕截图。  

    请帮助解决此问题。

    此致

    Devendra Singh Solanki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devendra Singh Solanki

    请将"TGT 地址"从"D4 (6A)"更改为"D6 (6B)"。

    如果仍有问题、请向我发送 SDA 和 SCL 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王莉:

    将目标地址从"D4 (6A)"更改为"D6 (6B)"后、我单击了"Read Register (读取寄存器)"、它仍然显示"Device ACK Error"。

    我根据您的建议探测 SDA 和 SCL 信号、但它们在整个期间处于逻辑高电平(即3.3V)、同时我选择目标充电器、更改目标地址并单击读取寄存器。 SCL 和 SDA 信号都不会变为低电平。

    我也尝试使用 BQStudio 1.3.80版、执行了复制新配置文件和更改目标地址的相同步骤。 这也显示了相同的"器件 ACK 错误"。

    是否可能需要 EV2400来配置 BQ25703A EVM。 EV2300不能用于此目的。

    请告诉我您对此的意见。

    此致
    Devendra Singh Solanki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra Singh Solanki

    计算机操作系统可能需要 EV2400来配置 BQ25703A EVM。 EV2300不能用于此计算机。
    EV2300可能需要为 Windows 64位安装非官方驱动程序。 有一篇论坛文章介绍了这一点。