This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681987/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

 能够设置40z50EVM-561以对恒定负载进行充电和放电。 简而言之、我在寄存器中、但返回到原始值、现在单元可以放电、但无法像以前一样充电  

LED 切换命令适用于放电和 LED。

是否需要重置或修改充电功能中的某些限制?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法充电时、您能否向我发送包含 bq40z50设置的.gg 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够发送.gg 文件、或者这是否已在您的结尾得到解决?