This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:铅酸电池充电器

Guru**** 2585625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692193/lm46001-lead-acid-battery-charger

器件型号:LM46001
主题中讨论的其他器件:PMP9456

  我将设计输出12和28V。

 输出12v 时输入电压为18V、 输出28V 时输入电压为35V

  我想问

  1.上述电路是否用于铅酸电池电路?

  2.上述电路中的 R5是否可以更改输出电压?

  3.上述电路中的 R2和 R3是否可以更改输出电流?

*输出始终高于输入(我将相应地设计输入)
对下面的问题很好奇。
1.上述电路是否用于铅酸电池电路?
2.上述电路中的 R5是否可以更改输出电压?
3.上述电路中的 R2和 R3是否可以更改输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoo Young Jae,

    1.是的。 您共享的原理图来自 PMP9456。 它专为6V 铅酸电池而设计。 要将输出电压更改为12V 或24V、您必须更改 D1。

    2、它可能会略微变化、但如果您想调节输出电压、请更改 D1。

    3.是的。 降低电阻以增加电流。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你