This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:LM5176EVM-HP 宽输入电压降压/升压控制器评估模块:与 MOSFET#39;S 栅极串联的0 Ω 电阻器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692430/webench-tools-lm5176-lm5176evm-hp-wide-vin-buck-boost-controller-evaluation-module-0-ohm-resistors-in-series-with-mosfet-s-gates

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

LM5176EVM-HP  宽输入电压降压/升压控制器评估模块的原理图中  

我看到  0欧姆电阻器与 MOSFET 的栅极串联。

如果我不需要成对使用 MOSFET、能否移除该电阻器?

当我使用 WEBENCH 设计工具时、我看不到任何与 MOSFET 栅极串联的电阻器。  

他们使用该电阻器的原因是什么?  只连接或断开 MOSFET?

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0欧姆电阻的主要原因是在测试期间需要时保留一个位置。 您还会看到额外的功率 MOSFET 位置也被保留。 这是原型设计的良好做法、提供了灵活性、但您不必这么做。