This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流24V 和3A 所需的隔离电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM3481, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692471/isolation-circuit-required-for-dc-24v-and-3a

主题中讨论的其他器件:UCC2897ALM3481TPS40210

您好!

 我不是电源工程师。 我必须开发适用于直流24V 和3A 的隔离电路。

我认为我可以使用 LM3481或正向钳位控制器 UCC2897A 等反激式转换 器。  

可以有人给我一个提示或参考资料吗?   

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    感谢您关注 TI。 我们提供了一些参考设计、您可以在设计中复制这些设计。 您知道输入电压范围是多少吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的快速响应。
    我的输入电压范围为20V - 30V。

    此致
    Mohsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    我认为 PMP7279可能非常适合您的应用:www.ti.com/.../PMP7279
    这是基于 TPS40210的18V-57V 输入、24V、3A 输出隔离型反激式转换器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    非常感谢。

    此致
    Mohsin