This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:UCC2753x 的电流消耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692431/ucc27537-current-consumption-for-ucc2753x

器件型号:UCC27537

大家好、我正在设计一个使用 UCC2753x (我 现在使用 UCC27537)驱动功率 MOSFET (用于有刷直流电机控制)的设计。

我需要限制 从 UCC27537到 MOSFET 栅极的输出电压(MOSFET 限值为20)-两者都是为了保护它免受尖峰的影响、也是为了应对电源电压为24V 的情况。

我想在 UCC27537之前使用线性稳压器、但我不清楚器件的电流消耗是多少。

数据表显示了一些 mA、但由于峰值输出电流为5A、我假设它应该在该范围内。

 我必须为 UCC27537提供多大的电流?

谢谢、

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    栅极驱动器的峰值拉电流能力来自 VDD 至 GND 旁路电容器(靠近 IC)。 较大的(1uF 或至少10xCgate)低 ESR 陶瓷电容器可提供大峰值驱动器电流、而较小的(100nF)低 ESR 陶瓷电容器有助于更快地滤除噪声和拉取峰值电流。 峰值灌电流能力取决于低侧图腾柱输出级的 Rdson 和关断路径的环路阻抗。 此外、栅极驱动器静态电流小于1mA、由 VDD 引脚提供。 只要存在 VDD 电容器、就不应使用 LDO 降压电源以满足 MOSFET 规格。 您可以遵循数据表第11节电源建议最后一段以及第12节 VDD 引脚布局指南。

    这是否有助于回答您的问题? 如果您有其他信息、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    密海