This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:输出异常

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683937/tps2456-output-abnormal

器件型号:TPS2456

下面的原理图,我们有一个1秒的开关测试,、这意味着从 通道 A 切换到通道 B、工作1秒、然后切换回 通道 A。在切换回的过程中、我们发现 MOSFET 栅极无法驱动。波形如下所示。请帮助我们分析、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最有可能是由于存在 Cout 电荷和负载而导致的电流限制故障。 展开 P12_Aux、查看 Vin、Vout、Vfault 计时器、I-in (对于 P12_Aux 通道)。 计时器很可能会超时、栅极可能处于调节模式。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果故障发生器(CTX)设计时间过长?、是否存在任何风险
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、存在风险。 将计时器最大值设置为 FET 在满输入电压时(通过其 SOA 曲线)可以承受的电流。 这是 FET 在上电进入短路状态期间能够维持而不会损坏的最坏情况电流/电压/时间(即、以焦耳为单位的能量)。 DS SOA 曲线适用于25°C 裸片温度。 必须随着芯片温度升高而降低。 例如、如果稳态裸片温度(最大值)= 80C、则对于额定温度为150C 的 FET、将 FET DS 中的电流值降低(150-80)/(150-25)。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brain,

     当后端的负载较大,INA 为 PSU,INB 为电池,时、我会遇到问题 电池电压低于11.8V,负载电流为14A,开关异常,波形如下,我不知道 GAT1A 为什么会再次打开 当, ,放电时、请帮助分析。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请帮助分析更多波形。 在此过渡期间、请使用探头
    对于 INA 通道:热插拔 FET 的栅极电压、INA 的输入电流、CTA 电压、输出电压
    2) 2)对于 INB 通道:
    a)热插拔 FET 的栅极电压、INB 的输入电流、输入电压、输出电压
    b)热插拔 FET 的栅极电压、INB 的输入电流、CTB 上的电压、输出电压
    3) 3) INA 的输入电流、INB 的输入电流、输出电压、INA 的热插拔 FET 的栅极电压。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh,
    我们很难测量电流,是否可以仅测量?μ V 的电压