This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:热关断阈值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691874/tps4h160-q1-thermal-shutdown-threshould

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS4H160-Q1、但有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

运行条件

自动重试模式。  

Vs=24V、

每个输出连接4.3k 欧姆、这意味着每个输出的输出电流为5.6mA。

 在我第一次确认运行时、热关断在100deg 封装表面温度下激活。

 然后我重新启动、 在75度封装表面热关断是有效的。

 保持运行、器件无法在特定通道上输出。

问题

(1)似乎更改了热关断阈值、我想知道原因。

(2)功率耗散不是很高、我想知道热关断为什么是有效的。

(3)我想知道是否有其他可能的原因。

例如、散热焊盘连接不够、 这种现象是否会发生。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种非常轻的负载电流下、不可能激活热关断。 功率损耗不是什么。 应存在高电流、以使该温度关断。 请检查电路板并确保连接不不良。 您可以发送原理图和布局以供审阅。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    感谢您的回复。

    客户接受发送原理图和布局。

    现在他们准备好了。

    我有请求。

    您能否告诉我您发送机密信息的电子邮件地址。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    m-harmouch@ti.com