This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:在 OUT 引脚上为负电压的情况下

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692420/tps27s100-in-case-of-negative-voltage-at-out-pin

器件型号:TPS27S100

大家好

如果我们问 TPS27S100、您会介意吗?
 当 OUT 引脚上出现负电压时、 会 产生反向电流。
然后、电流是否  通过 FET 的体 二极管流入 Vin?
内部似乎 没有背靠背 FET。

数据表 P17上有如下说明;
"负电压过大可能会导致功率 FET 击穿。 为了保护功率 FET,在漏极和源极之间实施了一个内部钳位,即 V DS (CLAMP)。”
该电压钳位是 FET 保护、对吧?
我们认识到没有反向电流保护。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当切换掉电感性负载时、负电压出现在输出端。 在这种情况下、电流以相同的方向流动、体二极管不传导电流。 钳位保护 FET 是从电感负载上开关的情况。
    体二极管仅在 VOUT 高于 VIN 时导通。 数据表第22页、方法1和方法2介绍了反向电流保护。
    反向电流值在数据表的输出二极管特性部分中指定。

    此致