This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65252:TINA 均值参考设计瞬态仿真不正确

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS65252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682520/tina-spice-tps65252-tina-average-reference-design-transient-sim-not-correct

器件型号:TPS65252
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

TPS65252 TINA 均值参考设计瞬态分析显示、VOUT1在1.1ms 时变为94.24V。

您能否帮助提供正确的 TINA 模型或教我们如何修复此错误?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    将再次检查此现象、然后向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting

    TPS65252 TINA-TI 均值参考设计 用于交流波特图 仿真、而不是瞬态仿真。

    如果要进行瞬态仿真、请删除 Linj、Cinj 和 V14、请参阅以下配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵您好、

    感谢您解决我的问题!

    此致、