This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:我们在电路板中使用 TPS22969DNYT 器件。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692302/tps22969-we-are-using-tps22969dnyt-device-in-our-board

器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件:UCD90160


 您好!
 
 我们在电路板中使用 TPS22969DNYT 器件。 请参阅随附的原理图。 在测试电路板时、我们看到即使没有使能(控制)信号打开(输入电压3V3约为0.6V)、VOUT 也约为1.5V。 控制信号由电源序列发生器 UCD90160器件驱动。 请帮助我们解决此问题。 发生这种情况的可能原因是什么?

 

此致

Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    您的附件看起来没有发布。 当 VOUT 上出现1.5V 电压时、VIN 或 VBIAS 上是否存在任何电压? 导通引脚上的电压是否为0.6V? 这将有助于澄清器件将处于何种状态。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius