This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2694:所选组件的 UL 认证和 REACH 合规性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692445/lm2694-ul-approval-and-reach-compliance-for-selected-components

主题中讨论的其他器件:LM2694

您好、先生、

 在我们的设计中、我们使用以下 TI 制造 器件型号。

我们的要求是所选组件经过 UL 认证并符合 REACH 要求。

因此、请告知我们以下标记的组件是否经过 UL 认证和 REACH 合规性。

我们需要 UL 文件编号和 UL 类别(编号)、并且 REACH 合规性也是如此。

LM2694MT/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhas、

    据我所知、我们的所有直流/直流转换器都未经 UL 认证。  通常、您会获得终端设备的 UL 认证、而不是单个组件的 UL 认证。  LM2694为绿色环保且符合 RoHS 标准。  它可能满足 REACH 要求。  我可以检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhas、

    我已验证 LM2694实际上符合 REACH: