This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:无法禁用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691461/tps22910a-unable-to-disable

器件型号:TPS22910A
我的电路中包含 TPS22910A、其中 VIN 连接到锂离子4.2V 电池的输出端、并且通过100K 电阻器接地、VOUT 连接到电路的其余部分。 当我从标准实验室电源向 ON 引脚施加电压(3.3、4.2或5)时、绝对不会对 TPS22910A 的输出产生任何影响。 我想知道这种行为以前是否见过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在器件关断之前、是否在输出电压较高的情况下将其导通? TPS22910A 未集成任何类型的输出放电、因此如果输出上没有电阻器、则它将保持浮动、而不是被下拉。 器件的输出是什么?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的回答。

    在尝试禁用该器件之前、该器件在输出电压为高电平时打开。

    虽然其输出端没有单个接地电阻器、但 TPS22910A 连接到 BQ27246电量监测计、然后连接到 TLV7113318DDSET、以馈送大约需要8mA 驻电流的整个电路。  我看不到、保持浮动电压的时间很长。 此外、如果我看到浮动电压、即使我断开 TPS22910A 的输入、它也会保持不变、但一旦我断开、输出就会崩溃。 因此、我的结论仍然是、尽管我在使能引脚上测量了5V 电压、但 TPS22910A 没有关闭。

    任何进一步的评论都将是最受欢迎和赞赏的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Rob、

    您在输出端看到的电压是否与输入端相同、还是较低? 这可以帮助我们确定开关是完全打开、完全关闭还是未按预期运行(部分打开)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius