This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:可调节上电/断电顺序

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691317/tps65919-q1-to-adjust-power-up-down-sequence

器件型号:TPS65919-Q1

大家好、团队成员。

您会回答以下问题吗?

导通冷凝器和顺序
如果要斜降、该器件是否会影响通流电容?
如果 TDA3x 为轻负载、我认为器件将不会保持该序列。
此致。
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中列出了建议的电容值。 我们已验证加电序列在具有这些电容值的轻负载(即使无负载)下工作正常。

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha San

    感谢你的答复。
    如果去耦电容较大、我想知道序列是否有问题。
    TDA3x 的数据表写入"VDD 必须在 VDD_dspeve 之后或与 VDD_dspeve 同时下降"。

    我想、如果 TDA3x 为低负载、这种情况就不会持续下去。 因为如果 CR 的时间常数为低负载、这将花费很长的时间进行斜降。

    上述内容是否有差异?
    如果有问题、是否有任何方法?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    我认为如果同时降低它们的电压、就没有问题了。

    您是否看过我们的 TPS65919/TDA3x 用户指南? www.ti.com/.../slvuas4d.pdf

    本文档可帮助您进行设计。 我们在用户指南中测试了该解决方案、没有电容干扰定序的问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    只需澄清-轻负载时没有问题、因为 TPS65919具有有源放电功能。 LDOx 具有30 - 125欧姆的放电阻、SMPSx 具有9 - 22欧姆的放电电阻。 (在数据表中)

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha San

    感谢你的答复。

    我知道、TPS65919的输出具有放电电阻器。

    我认为 下面用户指南(7.2 ACT2OFF 序列)的斜降会受到去耦电容的影响。

    如果 这种理解有误、请告诉我。

    此致。

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha San

    换言之、当 TDA 3x 为轻负载时、我想知道 TPS 65919的去耦电容器是否有可能会降低斜降速度并偏离序列。

    尽管据说它配备了放电阻、但请检查上述内容。

    最恰当的考虑。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    这是我们在空载时获取的数据。 虽然放电需要时间、但序列仍保持正确的顺序。 此外、在下一个电源轨开始斜降之前、电源轨已经放电足够。 由于电源轨 保持低电平、因此在下一个电源轨关闭之前、如果电源轨不是0V、这是可以的。  我们在这里没有任何关切。

    谢谢、

    纳斯塔莎