This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:释放闩锁

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692458/tps1h000-q1-release-of-latch-off

器件型号:TPS1H000-Q1

大家好

我们要确认释放闩锁的条件。

数据表显示"仅当 IN 切换时、输出才会恢复。"
这是否意味着 :
-INx   为低电平(VIL (小于0.8V))->高电平(VIH (大于2.0V))后、输出是否恢复?

因此、通过切换 DIAG_EN、 在锁存情况下、输出 无法恢复。
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在中进行切换而不是 DIAG_EN 进行切换来恢复输出。 您的理解是正确的。

    此致