This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:使用 LM3481的隔离式小尺寸 DC-DC 转换器、输出电压为24V 和3A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691991/lm3481-isolated-small-size-dc-dc-converter-using-lm3481-with-output-24v-and-3a

器件型号:LM3481

尊敬的:

   我必须设计一个隔离式直流/直流转换器、其输入电压范围为18V - 36V、输出电压为24V 3A、开关频率为530KHz、尺寸应约为1/8砖型。 我正在购买 LM3481-FLYBACKEVM 板。

我不是电源工程师、因此我需要一些有关设计参数、小尺寸变压器和光耦合器选择的建议。 如果您可以为变压器提供一些参考材料和器件制造商、那将会很好。 此外、您还可以查看一些仿真软件和设计示例。

此致

Mohsin   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin、

    对于具有此输入范围电压和开关频率要求的反激式转换器、72W 开始变得相当大。 为了实现这一点、可能需要降低开关频率。

    参考设计 是此应用的良好起点。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    非常感谢。