This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:芯片技术

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UC3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681756/ucc27424-silicon-technology

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件: UC3710

您好:

如果可能、我想获取有关该器件硅片技术的更多基本信息。 更准确地说、数据表是指双极和 MOSFET 混合设计。 然而,我不明白它是否与以前 Unitrode 设备的 BiCMOS 技术(来自 Sherman)相似,或者它实际上是一种不同的、不可比的技术?

此致。 JY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JY、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    UCC27424采用与 UC3710不同的处理过程。 如您所述、UC3710采用以前的 Unitrode 工艺制造、现在在我们位于谢尔曼的工厂中制造。 UCC27424采用 TI 工艺设计、其中包括双极晶体管和 CMOS 晶体管。

    我觉得您正在寻找某种特殊应用。 您是否正在设计适用于航天或其他高可靠性应用的产品? 我们有针对这些应用指定的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don:

    我正在寻找抗辐射栅极驱动器(+/- 3A)、并将我的搜索基于先前器件上的过去测试结果、作为确定现成合适候选器的任务保证的第一步。 我的应用是成本驱动型应用、但暴露的辐射很轻、因此高质量防辐射器件可能无法满足需求。 不过,我会探讨这项方案。

    感谢您的快速回复!

    此致。 JY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、JY、我是高可靠性领域的航天电源系统工程师。 请详细说明"抗辐射"要求吗? 您在寻找什么特定的 TID 级别? 您需要栅极驱动器用于哪种类型的应用?

    谢谢、

    合资公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JY、

    如果您不愿意在公开论坛上讨论此问题、您可以"朋友" Javier、在他接受您的友谊后向他发送私人消息。

    当然、如果您不介意、我们还可以通过公共论坛为您提供帮助。 这一点更好、因为它能让其他人更好地了解我们的产品及其对高可靠性应用的适用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔您好:

    您的器件最初用于 H 桥配置中的低侧 MOS。 提供+/- 15V 电源、3A 灌电流和拉电流。 我对应用没有明显的剂量限制、但对于合理的 LET 值、无闩锁条件将是非常值得赞赏的。 最后、我需要 SMD 器件。

    此致。 Jean-Yves。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean-Yves、现在属于高可靠性组的驱动器都是基于双极的、因此它们都是无锁存的。 TID 电平因器件而异、但不高于50krad、但听起来可能适合您的应用。 请注意、具有 SMD 编号并不一定意味着 V 类航天级器件、因为它也可能是 Q 类额定器件、未经测试、也不适用于航天应用。 如需完整的 HiRel 驱动器列表、请访问 ti.com/hirel 并选择电源管理产品下的"MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器"。 然后、您可以根据屏幕左侧所需的特定额定值进行筛选。

    谢谢、

    合资公司