This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20AEVM1-746:我对输出控制方法和连接方法很好奇。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20AEVM1-746, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685020/tps546c20aevm1-746-i-am-curious-about-the-output-control-method-and-the-connection-method

器件型号:TPS546C20AEVM1-746
主题中讨论的其他器件: TPS546C20A

您好!

我们将购买"TPS546C20AEVM1-746"。
在购买"TPS546C20AEVM1-746"之前、我们想确认有关该函数的两个方面。

我们的测试环境为"TPS546C20AEVM1-746"+"USB-TO-GPIO"+"笔记本电脑"和万用表、示波器。

[第1季度]

我们需要的输出为0.35V ~ 1.65V/30A。

但是、在《TPS546C20AEVM1-746用户指南》的第3页中、输出被描述为"0.9V 至35A"

第10页中的描述为"VOUT_SCALE_LOOP = 1 (0.35V ≤输出电压范围 ≤1.65V)。

我们无法使用"TPS546C20AEVM1-746"获得"0.35V ~、35A"输出吗?

 

[第2季度]
我们将首先使用"TPS546C20AEVM1-746 (带笔记本电脑)"完成 TPS546C20A 上的所有测试。

接下来、我们将设计电路、以通过 MCU 控制 TPS546C20A。

如何使用 MCU 中的 PMBus (ATmega128A)将 MCU 连接到 TPS546C20A 以控制 TPS546C20A?

感谢您阅读我的英语不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一为您获取详细的答案。  您应该能够对 EVM 进行重新编程、以实现0.35V 的工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此外、使用 ATmega128 A 进行控制的最佳方法似乎是使用两线制串行接口(TWI)功能。 我将在下周看到我能找到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我相信我上面提供的信息是正确的。 如果您有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已收到"TPS546C20AEVM1-746"、目前正在进行测试。
    我们已经验证了0.35V ~ 1.60V 输出、无需任何其他电路更改。
    感谢您的评论。 ^^μ A