This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:我们希望寻找12V 至1V 18A 和12V 至3.3V 23A 解决方案。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692455/tps543b20-we-want-to-look-for-12v-to-1v-18a-and-12v-to-3-3v-23a-solution

器件型号:TPS543B20

大家好、

我的客户希望找到的解决方案可以实现以下功能。

1.12V 至1V 18A。

2.12V 至3.3V 23A。

我找到 了 TPS543B20RVFR、您在这里还有其他建议吗?

谢谢。

BR

弗兰克