This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1。 生产阶段

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679560/bq34z100-g1-bq34z100-g1-production-phase

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我即将对包含 bq34z100-G1的产品进行工业化、我想知道、德州仪器哪款工具是实现生产阶段的最佳工具。

我需要采取的步骤是:

-加载黄金映像。

-校准电压。

-校准温度。

-校准电流(第一个 CC 偏移/电路板偏移、然后校准电流)。

我已经下载了 Bq Studio v1.3.80内部版本1、但我发现执行上述步骤的速度非常慢。 此外,我遇到了其他问题:

-当我校准 CC 偏移和电路板偏移(电流= 0流动)时、不会显示零值。 它看起来是8mA。

-当我校准电流(流电流为2A)时,大约需要1分钟,电流显示的值(我在图片中标注为红色)才会上升到该值。 为什么滤波器过大? 以前版本的 Bq Studio 不是这样。

我不想回到版本 v1.3.54.1版、它给我提供了电压校准问题(在本论坛中、我建议使用1.3.74构建3)。

我希望 Bq Studio 新版本可以解决以前的问题和稳定性、但令 我惊讶 的是、它比以前的版本更糟糕。  

遗憾的是、Beacuse bq34z100-G1在我的器件中工作出色、但我们无法承受仅校准器件就花费10分钟以上的时间。  

那么、我们可以做些什么来解决这个问题呢?

 此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    我们正在开发新版本的 bqStudio、我们计划今年发布该版本。 您将在论坛上发帖。

    此致、
    David